Plastikmüll stellt eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit dar. Vor allem Ozeane und Meere leiden unter dem Plastikmüll, der dort landet und das Ökosystem beeinträchtigt. Um dem entgegenzuwirken, setzt Schneider Electric auf Nachhaltigkeit durch das Recyceln von Fischernetzen.
Neben der Nachhaltigkeit spielt auch das Design von M-Pure Ocean Plastic* eine wichtige Rolle. Das klare, minimalistische Design passt sich perfekt in moderne Wohnkonzepte ein. Der Schalter ist in der Farbe schwarz matt erhältlich und überzeugt durch seine zeitlose Eleganz.
Fazit: Merten M-Pure Ocean Plastic* von Schneider Electric ist ein Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit und Design sich nicht ausschließen müssen. Durch die Verwendung von recycelten Fischernetzen wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch ein qualitativ hochwertiges Produkt geschaffen, das den Anforderungen moderner Wohnkonzepte gerecht wird. So setzt Schneider Electric ein Zeichen für Nachhaltigkeit und trägt dazu bei, das Bewusstsein für den Umweltschutz zu stärken.
* Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt. Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.