Sicher und bequem in den Urlaub

Vor ihrem Urlaub überkommt Paula oft ein unangenehmes Gefühl: Hat sie vielleicht ein Fenster vergessen zu schließen? Wurde das Licht im Kinderzimmer wieder angelassen? Diese Gedanken plagen sie. Die Sorge, dass möglicherweise Tiere ins Haus gelangen könnten oder jemand die Gelegenheit zum Einbruch nutzt, lässt sie sogar darüber nachdenken, den Urlaub abzubrechen.

Lösungsbeschreibung

  1. In dieser Situation könnte Paula von Wiser für ihr Zuhause profitieren. Um sicherzustellen, dass die Fenster geschlossen sind und das Licht im Kinderzimmer ausgeschaltet ist, könnte sie  folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen: 
    Paula kann jetzt in ein Smart Home System investieren, das verschiedene Geräte miteinander verbindet. Sie könnte smarte Fenstersensoren verwenden, die ihr auf ihrem Smartphone anzeigen, ob die Fenster geöffnet oder geschlossen sind. Gleichzeitig könnte sie smarte Lichtschalter verwenden, um das Licht im Kinderzimmer aus der Ferne ein- oder auszuschalten.
  2. Mit einer smarten Steckdose oder einem Zwischenstecker könnte Paula die Stehlampe im Kinderzimmer über die Wiser Home App auf ihrem Handy steuern. Sie könnte das Licht aus- oder einschalten, unabhängig davon, wo sie sich gerade befindet.
  3. Paula könnte auch einfache Lösungen, wie Momente und Zeitpläne verwenden, um das Licht automatisch ein- oder auszuschalten.

Vorteile

  • Fernzugriff von überall sowie Statusmeldungen z.B. beim Öffnen eines Fensters
  • Überwachung von überall aus möglich
  • Erfassung von Verbrauchsdaten über die smarte Steckdose oder den Smart Plug
  • Verbesserung der Energieeffizienz & Erfassung von Verbrauchsdaten, z.B. über die smarte Steckdose
  • Bei Bewegungserkennung sind Benachrichtigungen über die Wiser Home App möglich
  • Anwesenheitssimulation möglich durch Automatisierungen (z.B. Licht automatisch ein- und ausschalten)

Unsere Lösung

Die Installation der Fenstersensoren gestaltet sich unkompliziert. Sie können einfach an Wand oder Fensterrahmen befestigt werden, entweder mithilfe der beigefügten Klebepads, oder alternativ mit den beiden mitgelieferten Schrauben. Die Verbindung mit dem WiserHub 2. Generation erfolgt über Zigbee und dank der benutzerfreundlichen Wiser Home App sowie des vorprogrammierten "Abwesenheitsmoments" gestaltet sich die Einrichtung ebenfalls problemlos. 

Die Connected Steckdose wird wie eine klassische Steckdose installiert und kann sehr einfach in die Wiser Home App eingebunden werden. 

Der Wiser Smart Plug ist ein Zwischenstecker, der einfach in die Steckdose gesteckt wird. Nun kann der Verbraucher (z.B. eine Stehlampe) in den Smart Plug gesteckt werden. Anschließend wird dieser mit der Wiser Home App verbunden.

Der Wiser Schaltaktor kann hinter bestehende Lichtschalter in der Unterputzdose nachgerüstet werden. Dadurch können die Lichtschalter per Wiser Home App ein-/ausgeschaltet werden. Durch den Bewegungs/Helligkeitssensor kann die Beleuchtung bei länger Abwesenheit einfach und energiesparend ausgeschaltet werden.