Der Unterputz-Bewegungsmelder für Innenräume erkennt Bewegungen und schaltet das Licht ein oder aus.
Energiesparen durch Schaltautomatik
Selbstverständlich ist auch die Energieeffizienz ein wichtiges Kriterium, um die vorhandenen Ressourcen und zukünftige Generationen zu schonen: Die einfach programmierbare Schaltautomatik entlastet dich bezüglich deines Energieverbrauchs.
Automatisches Umschalten
Das Sensormodul verfügt über einen Lichtsensor mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Bewegungsmelder
Unsere Bewegungs- und Präsenzmelder helfen dir, damit du Zeit für Umarmungen hast oder deine Einkaufstüten nicht abstellen musst. Das Licht schaltet sich automatisch ein und geht nach einer von dir festgelegten Zeitspanne wieder aus, wenn du den Raum verlässt.
Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht
ARGUS 180 Unterputz-Sensormodul
ARGUS 180 Unterputz-Sensormodul mit Schalter
ARGUS Präsenz 180/2,20 m Unterputz-Sensormodul
Timer-Modul Standard
Einfache professionelle Installation
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.
Zeitschaltuhr-Modul Standard, anthrazit, System M
M-Pure-Rahmen, 1fach, anthrazit, M-Pure
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.