Der Einsatz von Thermostaten ist also nicht nur bequem, sondern spart auch Geld. Regle die Raumtemperatur noch präziser und komfortabler und wähle zwischen hochwertigen Rahmendesigns.
Leicht zu programmieren
Der Thermostat kann als Raumthermostat, Bodenthermostat oder als Kombination von beidem (Dual-Modus) verwendet werden. Die Einstellungen sind durch einen PIN-Code geschützt. Die maximale Raumtemperatur kann über die Einstellungen gesperrt werden. Der Thermostat verfügt über 6 verschiedene Sprachen und Symbole und kann somit multinational genutzt werden.
Energieeffizienz und -sparen
Du kannst die Temperatur im Eco-Modus in jedem Thermostat separat einstellen. Wenn Du das Haus verlässt, werden alle Thermostate zentral über einen Abwesenheitsschalter an der Haustür auf „Abwesend“ gestellt. So wird unnötiges Heizen vermieden – eine bequeme Art, Energie und Geld zu sparen.
Optimaler Wohnkomfort
Im Wohnzimmer kann das Sonnenlicht, das durch große Fenster scheint, die Raumtemperatur erheblich erhöhen. In diesen Situationen schaltet der Thermostat die Heizlast ab und wartet, bis die zusätzliche Heizquelle abgeklungen ist. Schaff den Komfort, den Du verdienst.
Wähle den Thermostat, der Deinen Anforderungen entspricht
Universeller Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Programmierbarer universeller Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Höhere Sensorgenauigkeit
Leicht zu programmieren
Minimale Temperaturschwankungen
Energiesparen
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display polarweiß glänzend, System M
M-Pure-Rahmen, 1fach, polarweiß, M-Pure
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.