Energie einsparen und mehr Komfort genießen mit den neuen Merten Dimmerlösungen.
Dein Zuhause mit Dimmern steuern
Steuere Beleuchtung, Heizung, Jalousien und vieles mehr mit nur einer Taste und schaffe einfach und unkompliziert das für deinen Raum gewünschte Ambiente.
Stimmungsbeleuchtung
Von der sanften Beleuchtung für einen Filmabend bis hin zum Arbeitslicht beim Zusammenlegen der sauberen Wäsche – ein Dimmer ist die perfekte Lösung für jede Situation mit den richtigen Lichtverhältnissen.
Produktvariation mit den Merten Dimmern
Bei der Auswahl des richtigen Drehdimmers gibt es eine Vielzahl von hochwertigen Produkten in zahlreichen Designreihen.
Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht
Drehdimmer
Drehdimmer
Drehdimmer
Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß glänzend, System M
M-Pure-Rahmen, 1fach, polarweiß, M-Pure
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.