Steigert die Effizienz deines Hauses durch die Steuerung deiner Jalousie.
An die Jahreszeit angepasster Komfort
Kein anderes Schaltersortiment bietet eine größere Vielfalt und Flexibilität bei der Anpassung an neue Designanforderungen. Die Merten System M Einsätze passen sich allen Designs und Oberflächen an.
Kabellose Vorrichtung
Dank der Sprachsteuerung kannst du eine einzelne Jalousie kabellos separat steuern und eine Zeit festlegen, zu der die Jalousie automatisch hoch- oder heruntergefahren wird.
Bequeme Jalousiesteuerung
Passe deinen Wohnkomfort zu Hause an und verwalte ihn mit einer einzigen App. Du kannst mit einem Klick alle Rollläden des Hauses gleichzeitig öffnen und schließen und sich das Leben so viel einfacher machen. Ein echter Gewinn für alle.
Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht
Wippe für 1-faches Tastenmodul
Wippe für 1-faches Tastenmodul
Wippe für 2-faches Tastenmodul
Wippe für 2-faches Tastenmodul
Relais-Schalt-Einsatz
M-Pure-Rahmen, 1fach, aluminium, M-Pure
Connected Taster-Modul, 1fach, System M
Wippe für Taster-Modul 1fach, aluminium, System M
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.