Wiser Home App: Steuere dein Smart Home

Steuere dein Smart Home - sogar aus der Ferne. Programmiere „Automatisierungen“ in jedem Raum und konfiguriere „Momente“.

 

Anleitung für deine Wiser Home App

Deine Wiser-Geräte über die App einrichten

Die Einrichtung all deiner Wiser-Geräte erfolgt schnell und einfach mit nur 3 Klicks. Sie ist für jedes Haus verfügbar, egal ob neu gebaut oder renoviert. Öffne zunächst die Einstellungen und dann die Geräte. Tippe auf die Schaltfläche „+“ und wähle dein Gerät aus. Folge einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu koppeln. Wähle nach der Kopplung den Raum aus, in dem sich das Gerät befindet, und ändere seinen Namen - das war´s schon! Später kannst du den Namen des Geräts oder den Raum in den Geräteeinstellungen ändern.

Steuere deine Geräte raumweise über deinem Smart Home

Im Familienleben hat jeder seinen eigenen Rhythmus. Mit der Wiser Home App ist es ganz einfach, ein harmonisches Miteinander in deinem Zuhause zu schaffen. Erstelle und plane für jeden Raum eine bestimmte Atmosphäre, die der wöchentlichen Routine jedes Einzelnen entspricht, oder spare Energie in ungenutzten Räumen. Von Arbeits- und Lernstunden bis hin zu entspannten Abenden oder Partys - jeder kann über die App seine eigenen Szenarien nach seinen persönlichen Vorlieben und Zeitplänen erstellen.

Geräte automatisieren

Komfort und Effizienz haben mit Wiser-Sensoren und Automatisierungen über die Wiser Home App oberste Priorität. Sobald du deine Präferenzen festgelegt hast, kannst du dein Smart Home mit einer einfachen und stressfreien Gerätesteuerungsfunktion, die verschiedene Hauseinstellungen automatisch anpasst, für dich arbeiten lassen. Um eine Automatisierung zu erstellen, gehe zum Abschnitt „Automatisierungen“ in der Wiser Home App und tippe auf die Schaltfläche „+“. Wähle dann eine Bedingung (einen Auslöser für deine Automatisierung) und eine Aktion (das Verhalten deines Smart Home, sobald der Auslöser erkannt wurde). Gebe ihr einen Namen und speichere deine Einstellungen - schon ist deine Automatisierung einsatzbereit!

Szenen erstellen

Konfiguriere dein Moment - ein individuelles Szenario zur Steuerung mehrerer Wiser-Geräte. Bei einem Moment handelt es sich um eine Reihe von Befehlen, die bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden - wie z. B. dem Verlassen des Hauses oder dem Abendessen. Diese Befehle werden gleichzeitig an mehrere Wiser-Geräte ausgegeben. Um einen Moment zu erstellen, gehe zum Abschnitt „Momente“ in der Wiser Home App und tippe auf die Schaltfläche „+“. Gib ihm einen Namen, z. B. „Abendzeit“, und füge Aktionen hinzu, wie z. B. das Dimmen des Lichts und das Verringern der Temperatur. Sobald du deine Einstellung gespeichert hast, erscheint dein Moment auf dem Bildschirm und ist einsatzbereit. Du kannst auch Zeitpläne erstellen, so dass dein Haus immer zu den von dir gewünschten Daten und Zeiten bestimmte Funktionen aktiviert.

Aktiviere intelligente Modi

Im Bereich Momente findest du eine intelligente Funktion namens „Modi“. Unsere intelligenten Modi verwenden spezielle Algorithmen, um dein Benutzererlebnis und die Energieeffizienz deines Smart Home zu optimieren.

  • Abwesenheitsmodus:
    Senkt die Temperaturen, wenn du nicht zuhause sind. Eine unerwartete Reise steht an? Aktiviere den Abwesenheitsmodus direkt auf dem Startbildschirm von jedem Ort der Welt aus.
  • Eco-Modus:
    Findet die sparsamste Art und Weise, dein intelligentes Heizsystem zu betreiben, und reduziert deinen Energieverbrauch um 7 %.
  • Komfort-Modus:
    Stellt sicher, dass deine Heizung die eingestellte Temperatur zur richtigen Zeit erreicht, um maximalen Komfort in deinem Haus zu gewährleisten.
  • Geofencing über IFTTT:
    Wiser kann automatisch den Abwesenheitsmodus aktivieren, sobald du das Haus verlässt. So kannst du den Energieverbrauch um bis zu 24 % senken (mit IFTT). Natürlich kannst du bei Bedarf den „Boost“-Modus wählen und mit wenigen Klicks die Temperatur für eine bestimmte Zeit um 2 °C erhöhen.

Den Energieverbrauch direkt messen und analysieren

Der Bereich Insights in der Wiser Home App hilft dir, klügere Entscheidungen zu treffen, wenn es um die Regelung der Heizung in deinem Haus geht. Du kannst jederzeit überwachen, was dein System tut - und auch, wie viel Energie du jeden Monat verbrauchst oder eingesparst hast. Die angezeigte Grafik vergleicht den Energieverbrauch deines Hauses mit aktivierten intelligenten Funktionen (Eco-Modus und/oder Abwesenheitsmodus) mit einer Schätzung des Energieverbrauchs ohne diese Funktionen.

Erste Schritte mit Wiser: Stelle dein eigenes Kit zusammen

Wiser Home App
herunterladen

   

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Finden Sie einen zertifizierten Installateur in Ihrer Nähe, der sich um Ihr gesamtes Projekt kümmert.

Wir helfen dir gerne weiter

Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.

Unterstützung anfordern ›

FAQs ›

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.