Das Wohnen sicherer und komfortabler gestalten mit Wiser

Absoluter Komfort war noch nie so einfach.

Zufrieden oder Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen

Raumweise Programmierung

2 Jahre Garantie

Verwalte dein Zuhause vom Sofa aus – oder von jedem Ort der Welt. Nutze dazu einfach die lokale Steuerung und die Fernsteuerung, einschließlich der Sprachsteuerung mit Google Home™ oder Amazon Alexa™. Plane Momente und Automatisierungen, um individuelle Atmosphären zu schaffen und sich immer wie zu Hause zu fühlen.

Geräte automatisieren

Bei den „Momenten“ handelt es sich um eine Reihe von Befehlen, die mehrere Smart-Home-Geräte gleichzeitig steuern. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, Einstellungen für die perfekte Atmosphäre zu speichern, und können entweder manuell oder automatisch aktiviert werden. Erstelle beispielsweise einen „Nacht“-Moment, um alle Lichter auszuschalten, die Jalousien zu schließen und die Temperatur zu senken. So schaffst du die perfekte Umgebung für den Schlaf und sparst gleichzeitig Energie!

Szenen erstellen

Echte Hausautomation ist, wenn dein Smart Home einfach weiß, was es tun soll. So kann beispielsweise die Heizung in einem Raum so eingerichtet werden, dass sie stoppt, wenn dein intelligenter Thermostat einen plötzlichen Temperaturabfall feststellt. Das Licht kann so eingestellt werden, dass es sich ausschaltet, wenn in einem Raum während der von dir festgelegten Zeit keine Bewegung wahrgenommen wird. Auf diese Weise kannst du dich entspannen und gleichzeitig Energiekosten sparen!

Sicherheitsbenachrichtigungen in deiner Wiser Home App

Egal, ob du verreist oder zu Hause bleibst – du kannst sicher sein, dass dein Haus dank der Sensoren und Automatisierungen von Wiser in einem guten Zustand bleibt. Du fährst in den Urlaub? Lass dich von Wiser benachrichtigen, wenn in deiner Wohnung eine ungewöhnliche Bewegung festgestellt wird. Du lässt deine Waschmaschine an, wenn du zur Arbeit gehst? Lege fest, dass sich dein Gerät ausschaltet, sobald die Wäsche fertig ist. Wiser ist immer für dich da, damit du dir keine Sorgen machen musst.

Erste Schritte mit Wiser

Du möchtest das Starterpaket, das deinen Anforderungen und deinem Wohnstil entspricht? Stelle es selbst zusammen!

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Finde einen zertifizierten Installateur in deiner Nähe, der sich um dein gesamtes Projekt kümmert.

Wir helfen dir gerne weiter

Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.

Unterstützung anfordern ›

FAQs ›

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.