Steuere deine Jalousien und mit Wiser

Verbessere den Komfort in deinem Smart Home mit Automatisierungen und einer intuitiven Fernsteuerung deiner motorisierten Jalousien.

Zufrieden oder Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen

2 Jahre Garantie

Mit Wiser kannst du deine Jalousien ganz einfach steuern: Mit einem kurzen Tippen auf die Smartphone-App kannst du sie ganz bequem öffnen und schließen. Stelle die Position deiner Jalousien in jedem Raum deines Hauses ein. Oder programmiere Momente, die immer die richtigen Einstellungen in deinem Haus für deine Stimmung oder deinen Tagesablauf auslösen. Die Wiser Jalousiesteuerung ist kompatibel mit Google Home und Amazon Alexa.

Wie funktionieren die smarten Jalousien?

Alles, was du brauchst, ist ein Wiser Hub, die Wiser Home App und Schalter für deine Jalousien. Installiere einfach einen vernetzten Jalousieschalter an deiner Wand, verbinde ihn über die App mit dem Wiser Hub und genieße die smarte Jalousiesteuerung. Damit diese Funktion funktioniert, müssen deine Jalousien motorisiert sein.

Vernetzte Schalter

Mit vernetzten Jalousienschaltern kannst du die intelligente Steuerung deiner motorisierten Jalousien aktivieren.

 

Wiser Hub

Der Wiser Hub ist die Zentrale, um alle Wiser-Funktionen für dein Smart Home nutzen zu können.

 

Wiser Home App

Die Wiser Home App ist die zentrale Anwendung, um dein Smart Home aus der Ferne zu steuern, Momente zu planen und Einstellungen zu ändern. Kostenlos zum Herunterladen im App Store.

 

Erste Schritte mit Wiser

Du möchtest ein Starterpaket, das deinen Anforderungen und deinem Wohnstil entspricht? 

Dein Zuhause stilvoll mit der Wiser Jalousiesteuerung

Natürliches Einschlafen und Aufwachen mit Jalousiesteuerung

Keine Probleme mehr beim morgendlichen Aufwachen. Programmiere das Öffnen deiner Jalousien so, dass das natürliche Licht sich sanft weckt. Außerdem schließen sich mit der Astromodus-Funktion deine Jalousien automatisch entsprechend der Sonnenuntergangszeit.

Connecte dein Smartphone mit deinen Jalousien

Passe die Einstellungen deiner Jalousien an deinen Lebensstil an und verwalte sie über eine einzige App. Mit nur einem Klick kannst du alle Jalousien des Hauses bequem zentral und ohne weitere Schritte öffnen und schließen. So einfach kann Komfort sein.

Smart Home: Einbruchschutz

Lasse dein Zuhause so aussehen, als ob du da wärst, selbst wenn du unterwegs bist. Simuliere deine Anwesenheit, indem du die Jalousien automatisch öffnest und schließt, wenn du längere Zeit abwesend bist. So lenkst du unerwünschte Aufmerksamkeit von deinem Haus ab.

Energie sparen durch effiziente Jalousiesteuerung

Mit der Wiser Jalousiesteuerung wird dein Smart Home effizienter. Dank des automatischen Sonnenschutzes wird dein Haus im Winter auf natürliche Weise mit Sonnenlicht geheizt und an heißen Tagen durch das Schließen der Jalousien kühl gehalten.

Per Sprachbefehl Jalousien steuern

Mache deine vorhandenen Jalousien zu Hause smarter! Mit einem vernetzten Schalter oder einem Wiser-Mikromodul von Schneider Electric, mit dem auch andere, nicht vernetzte Schalter zu intelligenten Geräten werden. Die Wiser Steuerung ist mit den meisten Marken von kabelgebundenen motorisierten Jalousien und Jalousiemotoren kompatibel.

Jalousien ganz einfach steuern

Verwende die intuitive Wiser Home App, um Momente zu konfigurieren, die einen schnellen Wechsel der Atmosphäre ermöglichen. Schalte zum Beispiel einfach den Moment „Nacht“ ein, wenn du zu Bett gehst – deine Jalousien werden dann automatisch geschlossen. Öffnen, Schließen, hoch, runter – deine Jalousien folgen deinem Befehl.

Besitzt du bereits den Wiser Hub? Wähle deine vernetzten Installationssysteme aus:

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Finde einen zertifizierten Installateur in deiner Nähe, der sich um dein gesamtes Projekt kümmert.

Wir helfen dir gerne weiter

Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.

Unterstützung anfordern ›

FAQs ›

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.