Wiser Lichtsteuerung
Eine individuelle Beleuchtung

Mit der Wiser Lichtsteuerung passt dein Licht immer zu deiner Stimmung und deinem Wohnstil

Zufrieden oder Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen

2 Jahre Garantie

Mit Wiser kansst du deine Beleuchtung zu Hause intelligent an deine täglichen Gewohnheiten anpassen. Personalisiere deine Beleuchtung mit der Wiser Lichtsteuerung für mehr Bequemlichkeit und Komfort. Dank der intelligenten Verwaltung deiner Beleuchtung kannst du zudem deinen Energieverbrauch reduzieren.

Wie funktionieren die smarten Schalter und Dimmer?

Mit Wiser kannst du deine vernetzten Schalter und Dimmer mit dem Wiser Hub verbinden. So kann deine intelligente Lichtsteuerung über die Wiser Home App verwendet werden. Stelle deine Beleuchtung über dein Smartphone individuell ein. Oder verwende einen Funkschalter, den du an einem beliebigen Ort, z. B. auf deinem Nachttisch, ablegen kannst, um alle deine Lampen zu steuern.

Vernetzte Schalter und Dimmer

Mit den vernetzten Schaltern und Dimmern kannst du deine Beleuchtung intelligent steuern

 

Wiser Hub

Der Wiser Hub ist die Zentrale, um alle Wiser-Funktionen für dein Smart Home nutzen zu können

 

Wiser Home App

Mit der App Wiser Home kannst du deine Beleuchtung von einem beliebigen Ort aus steuern und Einstellungen ändern. Kostenlos zum Herunterladen im App Store

 

Erste Schritte mit Wiser

Du möchtest das Starter Kit, das deinen Anforderungen und deinem Stil entspricht? Stelle es selbst zusammen!

Steuere dein Licht Zuhause smart mit Wiser

Fernsteuerung für dein Licht

Schaffe das passende Lichtambiente für deine Stimmung und mehr Komfort zu Hause. Mit der Wiser Lichtsteuerung kannst du individuelle Momente einrichten, wie z. B. für ein Abendessen oder einen Filmabend, um perfekte Umgebungsbedingungen für jeden Augenblick zu schaffen. Plane deine Beleuchtung so, dass du morgens von ihr geweckt wirst, oder dimme sie für eine entspannte Stimmung.

Per Sprachassistent die Beleuchtung steuern

Bringe mehr Komfort in dein Zuhause, indem du deine Beleuchtung intuitiv steuerst, direkt von deinem Smartphone aus oder über einen Funkschalter, den du an einem beliebigen Ort ablegen kannst - am Hauseingang oder neben dem Bett. Mit der Sprachsteuerung kannst du deine Beleuchtung auf das gewünschte Ambiente umstellen, ohne die Couch verlassen zu müssen.

Energiesparen leicht gemacht

Nutze deine Beleuchtung effizienter. Erstelle den Nachtmodus, um alle Lichter in deinem Haus auszuschalten, wenn du ins Bett gehst. Oder nutze die Astromode-Funktion, bei der sich das Licht je nach Sonnenuntergang und gewünschter Helligkeit einschaltet. So nutzt du das Licht nur bei Bedarf und ohne Komfortverlust.

Wiser Anwesenheitssimulation

Planst du eine längere Abwesenheit? Wiser kann so programmiert werden, dass es deine Anwesenheit zu Hause vortäuscht, um unerwünschte Eindringlinge abzuschrecken. Lege einen Urlaubszeitpunkt fest und Wiser kann deine Beleuchtung von 19:00 bis 22:00 Uhr ein- und ausschalten und so eine realistische Anwesenheit vortäuschen. Außerdem kannst du über die Wiser Home App jederzeit sehen, welche Lichter eingeschaltet sind.

Kompatible Beleuchtung

Mache deine vorhandene Beleuchtung zu Hause smarter! Mit einem vernetzten Schalter oder Dimmer oder einem Wiser-Mikromodul von Schneider Electric, mit dem auch andere, nicht vernetzte Schalter oder Dimmer zu intelligenten Geräten werden. Damit die vernetzten Dimmer von Schneider Electric funktionieren, sind dimmbare Leuchten erforderlich.

Besitzt du bereits den Wiser Hub? Wähle deine vernetzten Installationssysteme aus:

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Hier findest du einen zertifizierten Fachbetrieb in deiner Nähe, der sich auf Wunsch um dein gesamtes Projekt kümmert.

Wir helfen dir gerne weiter

Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.

Unterstützung anfordern ›

FAQs ›

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.