Dein Smart Home –
einfach Wiser
Innovative Lösungen, intuitive Erfahrungen, bewährte Qualität


Zufrieden oder Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen


Raumweise Programmierung


2 Jahre Garantie


Verwalte dein gesamtes Zuhause bequem vom Sofa oder von jedem Ort der Welt aus. Wiser bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – entdecke dieses Smart-Home-System, das für umfassende Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Wiser ist eine bewährte und langfristige Lösung. Mit regelmäßigen Software-Updates wird dafür gesorgt, dass du mit einer sich ständig verändernden Welt Schritt halten und die Lösung an Ihre Bedürfnisse anpassen kannst.


Eine intelligente App
Wiser Home ist eine zentrale und intuitive App, mit der du die intelligenten Funktionen deines Smart Home ganz einfach einrichten und verwalten können – von der Erstellung von Momenten und Zeitplänen bis hin zur Einrichtung von Automatisierungen.
Ob du ständig unterwegs bist oder am liebsten zu Hause die Füße hochlegst: du kannst sicher sein, dass dein Smart Home mit dir harmoniert. Und wenn sich deine Gewohnheiten ändern, kannst du deine Einstellungen mit ein paar einfachen Klicks neu konfigurieren. Jede Installation deines Wiser-Home-Systems lässt sich ganz einfach über dein Smartphone individuell einrichten und steuern. Die Wiser Home App kannst du kostenlos in deinem App Store herunterladen.


Sprachsteuerung
Wiser ist sowohl mit Google Home als auch mit Amazon Alexa kompatibel. Steuere alle deine Wiser-Geräte, ohne einen Finger krumm zu machen!
"OK Google, mach das Schlafzimmer wärmer"
"Alexa, wie hoch ist die Temperatur im Schlafzimmer?"


Frei platzierbare Schalter
Wenn du es vorziehst, einen Fernschalter zu verwenden, ist der Funktaster die perfekte Lösung für dich. Er bietet anpassbare Tasten, mit denen du ein oder mehrere Wiser-Geräte steuern oder einen Moment aktivieren können. Da er batteriebetrieben ist, kannst du ihn entweder als Fernbedienung verwenden oder ihn als praktischen Wandschalter an der Wand befestigen.
Platziere den Schalter zum Beispiel neben dem Haupteingang und aktiviere damit den Abwesenheitsmoment, wenn du das Haus verlässt. Dann werden automatisch alle Lichter ausgeschaltet und die Temperatur gesenkt, um Energie zu sparen.


Anpassung an deine Ansprüche
Dank des modularen Designs von Wiser kannst du ein Smart-Home-System zusammenstellen, das genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Es handelt sich um eine skalierbare und nachhaltige Lösung – d. h. du musst nicht erst dein ganzes Haus umbauen, um loszulegen.
Deine vernetzten Schalter und Wiser-Geräte sind auf Langlebigkeit ausgelegt: Die Software-Updates sorgen für volle Funktionalität, ohne dass du deine Hardware ändern musst. Du kannst mit einer einzigen Installation beginnen, z. B. einer intelligenten Heizung, und weitere Installationen hinzufügen, wenn sich deine Bedürfnisse entwickeln.




Wir helfen dir gerne weiter
Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.