Wiser Heizungssteuerung: Intelligent heizen und damit Energie sparen

Senke deine Energierechnungen und verbessere gleichzeitig deinen Komfort.

2 Jahre Garantie

Rund 60 % des Energieverbrauchs in Privathaushalten entstehen durch Heizen. Mit der Wiser Heizungssteuerung kannst du deinen Verbrauch kontrollieren, deine Energierechnungen senken und dein Haus auf eine nachhaltigere Zukunft vorbereiten - ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Wiser ist dabei außerdem kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Home.

Wie funktioniert Wiser?

Entdecke die intelligentere Art, deine Heizung zu Hause zu steuern. Um loslegen zu können, benötigst du den Wiser Hub, die Wiser Home App und Wiser smarte Heizkörperthermostate. Wiser ist mit den meisten bestehenden Heizsystemen kompatibel, egal ob alt oder neu.

Wiser Heizkörperthermostate

Wiser-Produkte ermöglichen eine intelligente Heizungssteuerung und raumweise Kontrolle in deinem Zuhause. Welche Produkte du benötigst, hängt von der Heizungsanlage deines Hauses ab.

Wiser Hub

Der Wiser Hub ist die Zentrale, um alle Wiser-Funktionen für dein Smart Home nutzen zu können. Er sorgt für die Kommunikation zwischen deinen intelligenten Geräten und der Wiser Home App.

Wiser Home App

Mit der Wiser Home App kannst du dein Zuhause von überall aus zu steuern, Momente planen und Einstellungen deines Smart Home ändern. Du kannst die App kostenlos im App Store herunterladen.

Wähle jetzt das Wiser-Produkt passend zu deinem Heizsystem

Radiatorheizkörper

Schritt 1:

Die Wiser-Lösung, die du brauchst:

  • Wiser Hub (2. Generation): Um den Wiser Hub nutzen zu können, benötigst du mindestens ein Wiser Gerät.
  • Wiser Heizkörperthermostat: Damit du deine Räume so energieeffizient wie möglich steuern kannst, benötigst du für jeden Radiatorheizkörper ein Heizkörperthermostat benötigt.

Fußbodenheizung

Schritt 1:

Überprüfe, ob dein Fußbodenheizungsverteiler mit 230-V-Ventilstellantrieben ausgestattet ist, die stromlos geschlossen "Normal Closed" sind.

Schritt 2:

Die Wiser-Lösung, die du brauchst:

  • Wiser Hub (2. Generation): Um den Wiser Hub nutzen zu können, benötigst du mindestens ein Wiser Gerät.
  • Raumtemperaturregelung: Für eine energieefiziente Steuerung benötigst du pro Raum ein Wiser Thermostat.
  • Wiser Fußbodenheizung 230 V: Du benötigst mindestens eine Verteilerleiste, um die Heizung in deinem Haus steuern zu können.

Schritt 3:

Benötigte Produkte:

Elektrische Heizung

Schritt 1:

Die Wiser-Lösung, die du brauchst:

  • Wiser Hub (2. Generation): Um den Wiser Hub nutzen zu können, benötigst du mindestens ein Wiser Gerät.
  • Raumtemperaturregelung: Für eine energieefiziente Steuerung benötigst du pro Raum ein Wiser Thermostat.
  • Wiser Funkempfänger 16A: Pro elektrischem Heizkörper wird ein Gerät benötigt.

Schritt 2:

Benötigte Produkte:

Erste Schritte mit Wiser

Du möchtest das Starter Kit, das deinen Anforderungen und deinem Stil entspricht? Stelle es selbst zusammen!

 

Geld sparen und deine Energierechnung senken

Spare mit der Wiser Heizungssteuerung über 15 % deiner Heizkosten, mit einer Amortisationszeit von maximal 3 Jahren. Steige von einer einfachen auf eine intelligente Heizungssteuerung mit individueller Verwaltung und raumweiser Steuerung um. So kannst du die Temperatur immer dort senken, wo sie nicht benötigt wird. Wiser überwacht deine Heizungsrechnung, damit du dich um das Wesentliche kümmern kannst.

Per Sprachassistent die Heizung steuern

Wiser wurde für die Kompatibilität mit Smart-Home-Technologien entwickelt. Du kannst deine Heizung nahtlos mit deiner bevorzugten intelligenten Technologie verbinden, einschließlich Google Home und Amazon Alexa. Du hättest es gerne etwas wärmer? - „Alexa, dreh die Heizung im Wohnzimmer hoch.“ So einfach wird die Steuerung deiner Heizung mit Wiser.

Optimales Raumklima

Absoluter Komfort war noch nie so einfach. Mit dem Komfortmodus lernt Wiser, wie lange dein Haus braucht, um sich aufzuwärmen. Das System schaltet deinen Heizkessel dann zum optimalen Zeitpunkt ein, um sicherzustellen, dass dein Haus die eingestellte Temperatur pünktlich erreicht. Durch Aktivierung der beiden Betriebsarten Komfort und Eco schaltet Wiser deinen Heizkessel zu den günstigsten Zeiten ein und aus, um sowohl den Komfort als auch die Effizienz zu optimieren.

Besitzt du bereits den Wiser Hub? Wähle deine Wiser-Produkte:

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Hier findest du einen zertifizierten Fachbetrieb in deiner Nähe, der sich auf Wunsch um dein gesamtes Projekt kümmert.

Wir helfen dir gerne weiter

Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.

Unterstützung anfordern ›

FAQs ›

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.