-
Kann ich mit der Anwendung mehrere Systeme über eine einzige Verbindung steuern?
Jedes System ist autark. Sie müssen für jedes Wiser-System eigene Anmeldedaten verwenden.
-
Welchen Einfluss hat WLAN auf Wiser?
Sowohl ZigBee als auch WLAN laufen auf 2,4GHz. Das bedeutet, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können. Bei einigen Installationen kann es notwendig sein, die optimale Kombination von WLAN-/ZigBee-Kanälen auszuwählen (insbesondere in Gegenden mit vielen angrenzenden Netzwerken, z.B. vielen WLAN-Netzwerken oder anderen ZigBee-Installationen).
Die meisten modernen WLAN-Router verfügen allerdings über die Funktion „Automatische Kanalwahl“, d. h. der Router wählt so den jeweils am wenigsten genutzten Kanal aus, den er erkennt.
-
Wie wird das UP-Dimmermodul zurückgesetzt?
Drücken Sie die Funktionstaste innerhalb von 2 Sek. 4-mal hintereinander. Beim 4ten Drücken halten Sie die Funktionstaste zwischen 5 Sek. und 10 Sek. lang, um das Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Anschließend ist der Zustand wie folgt:
o Verbindung zu anderen Geräten
o Timer-Einstellungen
o Speicherfunktion ist aktiv
o Automatische Lasterkennung ist aktiv, RC-Modus ist eingestellt
o Keine Begrenzung des Dimmbereichs.
-
Wo lässt sich der Wiser Raumthermostat am besten installieren?
Für die Installation des intelligenten Wiser Thermostats gibt es zwei Optionen:
1. Standfuß
Befestigen Sie den Standfuß am Gerät und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.2. Wandhalterung
Schrauben Sie die Wandhalterung an die Wand. HINWEIS: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. -
Wie verknüpfe ich Google Home mit meinem Wiser System?
1. Öffnen Sie die Google Home App auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Tippen Sie oben links in der Ecke auf das Menü und wählen Sie „Home Control“ aus dem Menü.
3. Tippen Sie auf der Seite „Home Control“ auf die Schaltfläche "+"
4. Wählen Sie "Wiser Heat" aus der Liste der verfügbaren intelligenten Funktionen
5. Geben Sie auf der Wiser-Anmeldeseite Ihre Wiser-Anmeldedaten ein.
6. Wenn Sie die zuvor genannten Schritte erfolgreich abgeschlossen haben, sehen Sie eine Liste Ihres Wiser 7. Räume heizen (und ggf. Warmwasser)
Hinweis: Alle Wiser Heat Räume (und Warmwasser)werden bei Google Home „Geräte“ und nicht als „Räume“ angezeigt. -
So steuern Sie Wiser mit Amazon Alexa mit Sprachbefehlen
Schalten Sie Ihr Warmwasser ein oder aus, zum Beispiel „Alexa, schalte das Warmwasser aus“;
Überprüfen Sie die Temperatur in jedem beliebigen Raum, zum Beispiel „Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche?“;
Stellen Sie die Temperatur in jedem beliebigen Raum ein, zum Beispiel „Alexa, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 20 Grad“.