Das Schaltersortiment von Merten steht sowohl für Qualität und Tradition als auch für Funktion und Innovation.
Kabellose Vorrichtung
Du kannst eine einzelne Jalousie drahtlos separat steuern und eine Zeit festlegen, zu der die Jalousie automatisch hochgezogen oder heruntergelassen wird.
Unbegrenzte Möglichkeiten
Kein anderes Schaltersortiment bietet eine größere Vielfalt und Flexibilität bei der Anpassung an neue Designanforderungen. Die Merten System M Einsätze passen sich allen Designs und Oberflächen an.
Sicherheit mit QuickFlex
Dank der QuickFlex®-Module können die Funktionen der Schalter und Steckdosen frontseitig erweitert werden, Steckdosensockel können mit einem Überspannungsschutzmodul oder einem LED-Kontrollleuchtenmodul ausgestattet werden.
Entdecke alle Licht- & Rollladensteuerungen von Merten System M
Wippe, anthrazit, System M
M-Pure-Rahmen, 1fach, anthrazit, M-Pure
Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.