Wiser Starter Kit für Heizkörper
- Stelle dein eigenes Wiser Kit zusammen
- Steuere deine Heizung mit deinem Smartphone
- Hub für Verbindung zwingend erforderlich
- Du kannst deinem Wiser System bis zu 32 Heizkörperthermostate hinzufügen
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Wiser Heizkörperthermostat
Vervollständige deine smarte Heizung von Wiser mit einer raumweisen Heizungssteuerung. In Anlehnung an das legendäre Design der Thermostatventile behält der Wiser Heizkörperthermostat einen einfachen Stil bei. Das Unternehmen baut dabei auf seinen jahrelangen Erfolg als führender Thermostatventilhersteller mit einer Vielzahl von zusätzlichen Funktionen auf. Heizungsthermostate ermöglichen es deinem Wiser System, besonders smart zu agieren.
Mit einer Verbindung zum Boiler per Wiser Hub (muss bereits installiert sein), steuerst du die Ein-/Ausschalt-Zeiten und Temperaturen der einzelnen Räume über die intuitive Wiser Home App (iOS und Android). Der mitgelieferte Ventiladapter ermöglicht einen einfachen Einbau in die meisten Heizkörperventile. Erstelle dein persönliches System, indem du bis zu 32 smarte Heizungen in bis zu 16 Räumen pro System hinzufügen. *Wiser Hub separat erhältlich


Individuelle Raumanpassung
Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Vorlieben. Deshalb kann mit Wiser jedes Familienmitglied sein Zimmer unabhängig heizen.


Rückkehr ins Haus
Kommst du früher als geplant zurück nach Hause? Die Heizung kann aus der Ferne hochgedreht werden, sodass dein Zuhause bei deiner Ankunft warm ist. Darüber hinaus kann der Komfortmodus der Wiser Home App automatisch ermitteln, wann mit dem Heizen des Hauses begonnen werden soll, falls der Tag wärmer oder kühler ist als erwartet.


Sorgenfrei
Durch die Aktivierung einer Urlaubszeit vor der Abreise kannst du sicher sein, dass die Heizung ausgeschaltet ist und keine Energie verschwendet wird. Ist die Temperatur zu niedrig, schaltet Wiser automatisch die Heizung ein.


Smarte Heizungssteuerung
Wiser kann so eingestellt werden, dass die Heizung zu individuellen Zeiten aktiviert wird, um Energie zu sparen. Darüber hinaus schaltet Wiser die Heizung automatisch etwas früher als die eingestellte Zeit ab, wenn das System geeignete Wetterbedingungen feststellt und der Benutzerkomfort nicht beeinträchtigt wird.
Produkte für die Heizungssteuerung
Erweitere dein Zuhause um eine smarte Heizungssteuerung, um jederzeit die richtige Temperatur zu haben. Das Angebot von Wiser:


Wiser Heizkörperthermostat


Wiser Raumthermostat


Wiser Hub 2. Generation


Wiser 16-A-Relais


Wiser Fußbodenheizung


Ein Zuhause mit der richtigen Temperatur
Der Thermostat wird direkt an den Heizkörper angeschlossen und ermöglicht es dir, die Temperatur in jedem Raum deines Zuhauses über die Wiser Home App zu steuern und zu regeln.
Die Zeitschaltuhr kann in der Wiser Home App über dein Smartphone oder Tablet eingestellt werden. Du kannst sie auch ändern (um die Temperatur zu erhöhen oder zu senken), indem du den Thermostat manuell einschaltest.


Schub durch Drehen der Kappe


Mobile Steuerung überall und jederzeit per Wiser Home App


Smart-Modi für maximale Energieeffizienz


Sperrvorrichtung


Einzelraumregelung




Einfache professionelle Installation
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden.
Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.


Wiser Home App
Mach dein Zuhause smarter – mit Wiser
Wiser wurde entwickelt, um dein Zuhause für dich arbeiten zu lassen. Es kümmert sich um die kleinen Dinge, die dir jeden Tag etwas Wohlbefinden schenken und dein Leben erfüllter und einfacher machen. Mit der Wiser App kannst du dein Zuhause auch von unterwegs steuern. Du kannst die Temperatur, die Beleuchtung, die Rollläden und vieles mehr regulieren, wenn du auswärts bist.