Iluminación conectada con Wiser

El control de iluminación Wiser permite encender, apagar y ajustar la intensidad de las luces de forma convencional, remota mediante la app Wiser by SE o tu asistente de voz preferido (compatible con Alexa y Google Home). También es posible establecer horarios y encender las luces en función de la detección de movimiento o del nivel de luz ambiente.

El sistema de iluminación Wiser también te permite programar automatizaciones cómo por ejemplo una automatización de “¡Bienvenido/a a casa!” - siempre que entres por la puerta de entrada el sensor de puertas/ventanas detecta la abertura de la puerta y automáticamente liga la luz del recibidor. Otro ejemplo es que se apaguen las luces de una determinada división si no se detecta movimiento durante 30 minutos, promoviendo el ahorro de energía. Adicionalmente, se puede programar una automatización que conecte las luces LED exteriores cuando anochezca incrementando la seguridad en tu hogar. 

De igual modo, también se pueden configurar momentos o escenas, como por ejemplo el momento “Cena” o “Cinema” que te permitirá ajustar la luminosidad para el nivel preferido de forma instantánea de acuerdo con la ocasión. Mas allá de esto, también se puede definir el momento “Acostar niños” en que se determina que las luces se amenicen gradualmente durante un periodo de 15 minutos y vayan perdiendo intensidad hasta que se desliguen completamente para facilitar que los niños duerman. 

Interruptor ON/OFF

Regulador de luz por presión

Regulador de luz rotativo

Detector de movimiento con interruptor/regulador

Micromódulo de interruptor de luz Wiser

Micromódulo de regulador de luz Wiser

El sistema de gestón de iluminación Wiser integra las siguientes funciones: interruptores ON/OFF, reguladores de luz (por pulsación o giratorios) y detectores de movimiento automáticos con interruptor y regulador Wiser. Así como los micromódulos (interruptor y regulador) que permiten incluir esta solución en una instalación existente, independientemente del fabricante, y ampliar así las funcionalidades de la vivienda sin descuidar la estética deseada con apenas instalarlos en la caja de instalación localizada en la parte trasera de los mecanismos. 

¿No sabes cómo instalar un mecanismo de control de iluminación Wiser?

Antes de todo, necesitas de elegir cual es la estética que te gusta. Podrás elegir interruptores o reguladores Wiser en las estéticas disponibles de New Unica, D-Life o Elegance o si prefieres otra diferente siempre puedes apoyarte de los micromódulos disponibles e instalarlos con cualquier estética del mercado.

Comprueba los pasos de instalación en este vídeo y verás que el sistema de control remoto de Wiser para iluminación conectada se integra fácilmente en tu hogar.

IMPORTANTE: Nuestros micromódulos Wiser solo son compatibles con pulsadores, no con interruptores.