Persianas conectadas con Wiser

Controla distintos tipos de persianas al pulsar un interruptor de persianas conectado, o remotamente mediante la app Wiser by SE o tu asistente de voz preferido (compatible con Alexa y Google Home).

Los comandos de persiana permiten abrir/cerrar y orientar las lamas de la persiana, todo esto con una precisión porcentual. Podrás abrir o cerrar en una escala del 0% al 100%. El tiempo de funcionamiento puede ajustarse en el dispositivo o mediante la aplicación Wiser by SE. Es decir, puedes abrir/cerrar tu persiana lo cuanto quieras, en el tiempo que pretendas y por cuanto lo desees. Más allá del control instantáneo, también es posible preconfigurar funciones de tiempo a través de la app. 

Gana confort y programa tu despertar suave con los interruptores conectados de persiana Wiser. Programa la apertura de las persianas para aprovechar la luz natural del sol y poder despertarte poco a poco. Además, también puedes automatizar el cierre según anochezca.

Juega con las automatizaciones y escenarios posibles. Programa fácilmente desde la app Wiser by SE lo que mejor se adecue a tu estilo de vida y contrólalo todo desde una sola aplicación. Con los interruptores conectados de persiana podrás abrir y cerrar todas las persianas de la casa de forma centralizada en un solo clic. Así de sencillo. Increíblemente cómodo. O si no estás en casa porque estás de vacaciones, simula la presencia de personas en tú casa: abre y cierra automáticamente las persianas en horarios predeterminados, despistando así a los posibles merodeadores.

Más allá del confort, las persianas también tienen un papel prominente en la eficiencia energética de tu hogar. Gracias a la relación inteligente entre temperatura y estacionalidad, podrás programar tu casa para que se caliente de forma natural con la luz del sol en invierno y se refresque, cerrando las persianas, en los días más calurosos.

El control de persianas Wiser es compatible con la gran mayoría de las marcas de persianas eléctricas y motores de persianas disponibles en el mercado y fue diseñado para proporcionar una instalación super sencilla. Si quieres saber más sobre la compatibilidad de nuestro sistema Wiser, consulta nuestra página informativa aquí.

Podrás instalar el control de persianas mediante un interruptor conectado o al integrar un micromódulo en el circuito de tu pulsador convencional.

¿No sabes cómo instalar un control de persianas Wiser?

Comprueba los siguientes pasos y verás que el sistema de control remoto de Wiser para persianas enrollables conectadas se integra fácilmente en tu hogar:

Paso 1

Necesitas un interruptor de persiana conectado que sustituya tu interruptor de persianas convencional.

Paso 2

El interruptor de persiana conectado de Schneider Electric (SE) es compatible con motores de persiana de 230 V con cableado independiente de subida y bajada y con final de carrera.

Otra posibilidad es mantener la instalación existente combinando tu pulsador actual con un micromódulo Wiser.

Si quieres saber más sobre los posibles escenarios de programación visita nuestra página dedicada al control de persianas.

IMPORTANTE: Nuestros micromódulos Wiser solo son compatibles con pulsadores, no con interruptores momentáneos.