Sensores Wiser

Schneider Electric mantiene una gama completa de sensores destinados a monitorizar tu hogar con el fin de detectar diferentes tipos de eventos y activar acciones basadas en ellos, promoviendo así el confort, eficiencia energética y la seguridad.

Integra detectores en automatización y recibe notificaciones de actividad anormal en tu smartphone cuando algo requiera tu atención. Por ejemplo, la detección de una fuga de agua o una ventana abierta. Los sensores también pueden integrarse en automatismos para activar determinadas acciones y hacer que los hogares sean aún más seguros, inteligentes y cómodos.

Todos los sensores Wiser son inalámbricos y, por lo tanto, eso quiere decir que su instalación es muy simple, únicamente debes hacer la configuración a través de la aplicación.

Cuando integrada en los sensores, una pila suele durar hasta 5 años en utilización normal. Esta eficiencia energética es posible gracias al sistema de comunicación inalámbrica Zigbee que proporciona un consumo de energía muy bajo.

Aquí te presentamos los distintos sensores y algunos ejemplos de aplicaciones para tu hogar del futuro:

Sensor de puertas/ventanas Wiser

El sensor de apertura de puertas y ventanas Wiser es compuesto por dos partes separadas: la parte principal, que se fija al marco y el imán, que se fija a la ventana o puerta. Detecta si la puerta o ventana está abierta o cerrada y permite activar acciones en función de ello. Por ejemplo, se puede apagar el aire acondicionado/calefacción al abrir una ventana en la misma habitación, evitando así el derroche de energía.

Sensor de movimiento Wiser

El sensor de movimiento Wiser detecta el movimiento y mide la luminosidad en una habitación para que se puedan activar ciertas acciones dependiendo de lo que se capture. El umbral de ajuste de la luminosidad o la detección de movimiento se pueden programar para determinar la acción que debe realizarse en ese momento, por ejemplo, conectar un interruptor o regulador Wiser mediante la detección de movimiento.

Tiene un alcance de 5 m cuando se monta en la pared y 4 m en el techo.

Sensor de fugas de agua Wiser

El sensor de fugas de agua Wiser detecta la presencia de agua y alerta el usuario mediante una alarma sonora de 70 db durante 3 m y/o una notificación a través de la aplicación Wiser by SE. Si el propietario está fuera de casa será inmediatamente informado y podrá solucionar la situación lo más aprontadamente posible previniendo danos substanciales en la casa.

Sensor de temperatura/humedad Wiser

El sensor de temperatura y humedad Wiser ayuda a mantener un ambiente agradable en el hogar al detectar cambios en estos parámetros y comunicar los datos climáticos a la Gateway de Wiser. El sensor combina dos sensores en una sola unidad, midiendo la temperatura y la humedad en el entorno donde se instala.

Puede establecer la temperatura perfecta, programar la calefacción del hogar y ahorrar energía bajando la temperatura en las habitaciones no utilizadas o en toda la propiedad cuando la casa está vacía.

Además, es posible programar el sensor para que restablezca la temperatura a los niveles de confort cuando el usuario esté regresando a casa, ya sea por calefacción o aire acondicionado, en el caso de que haga calor.

Sensor de humo

El sensor de humo Wiser utiliza un sensor fotoeléctrico para detectar el humo generado por el fuego. Cuando está conectado al sistema Wiser, el dispositivo envía las notificaciones a través de la aplicación Wiser. También puede activar señales a través de otros productos (por ejemplo, linternas) conectados al sistema Wiser. El detector de humo se puede desactivar temporalmente para evitar una falsa alarma al cocinar, etc. Una pila integrada en este producto puede llegar a tener una vida útil de 10 años.

Disfruta de tus viajes en tranquilidad sabiendo que todo está bien con tu casa.

Nota: Para que los sensores se comuniquen con la aplicación Wiser by SE en tu móvil es necesario que tengas el gateway instalado.