Cámaras IP Wiser Interiores y exteriores

Vigila tu casa y disfruta de una mayor tranquilidad. Con las cámaras IP, vigila el interior y el exterior de tu casa desde cualquier lugar y en cualquier momento, todo ello desde tu aplicación Wiser by SE.

Mayor seguridad en casa

Tanto si quieres vigilar zonas sensibles dentro o fuera de tu casa como si simplemente quieres cuidar a tu familia y a tus mascotas, estas cámaras te dan la seguridad que necesitas.

Gestiona tus dispositivos a distancia

Recibe una notificación cuando se detecte movimiento gracias a la aplicación Wiser by SE. De esta manera, mantienes un control total de lo que ocurre sin tener que consultar la aplicación todo el tiempo.

Funcionalidad de uso

Las cámaras IP son dispositivos de gran funcionalidad que puedes decidir dónde instalar: en la pared (cámara IP para exteriores), sobre una mesa o en el techo. Además, pueden ser independientes o combinarse con los dispositivos Wiser existentes.

¿Cómo utilizar la cámara IP en interiores?

La cámara puede utilizarse sin un gateway Wiser y controlarse simplemente a través de la aplicación. Si se combina con el sistema Wiser, ofrece más opciones de automatización inteligente.
Por ejemplo, coloca la cámara junto a la puerta de entrada y observa quién entra y sale, o colócala en la habitación de los niños y observa si el pequeño está durmiendo. La cámara tiene un micrófono y un altavoz integrados y te permite comunicarte con los niños, por ejemplo, si están solos en casa.

Movimiento horizontal y vertical

Campo de visión de 340 grados

Seguimiento del movimiento

Función de patrulla integrada

Sigue y graba automáticamente los movimientos que se produzcan

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestra red de instaladores homologados por Wiser en España puede instalarte nuestros productos y proporcionarte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Aplicación Wiser by SE

Haz inteligente tu hogar con Wiser.

Wiser tiene la misión de conseguir que tu hogar trabaje para ti. Se ocupa de las pequeñas cosas que mejoran el bienestar de tu día a día, haciendo tu vida más enriquecedora y sencilla. La aplicación Wiser by SE te permite tomar el control total de tu casa, incluso sin estar en ella, para que puedas regular la temperatura, las luces, las persianas y mucho más estés donde estés.

Especificaciones
Marca del producto

Schneider Electric

Gama

Wiser

Compatibilidad del producto

Wiser hub generation 1

Nombre de la App móvil

Wiser by SE

Tipo de producto o componente

Interruptor selector de cámara

Función

Vigilancia

tono de color

Blanco

[Us] Tensión nominal de suministro

5 V

Corriente máxima

2 A

Tipo de red

Corriente continua

Reseñas