MTN432525
Especificaciones
Gama

Merten

Tipo de producto o componente

Basculador

nombre estético

M-Smart

M-Star

M-Elegance

System M

Cristal M-Plan

M-Plan

M-Arc

tono de color

Blanco activo - tipo de cable: RAL 9016)

modo de fijación

Mediante abrazadera

Acabado de la superficie

Satinado

Tratamiento de superficie

Antibacteriano

Grado de protección IP

IP20

Tipo de unidad de paquete 1

PCE

Número de unidades en el paquete 1

1