Elige una zona de tu vivienda

Los productos más populares para el dormitorio de los niños


Iluminación nocturna relajante y segura
¿Tu peque se despierta por la noche y temes que ande a tientas en la oscuridad? El detector de movimiento Wiser detecta su presencia y enciende suavemente las luces para que pueda orientarse por la noche y se sienta seguro. Además, el recorrido se ilumina con una baja intensidad, para no causar molestias. El led integrado garantiza una iluminación fiable con baja generación de calor. Su vida útil es larga y el consumo de energía bajo.
Aumenta el confort de tu hogar de forma inteligente





So machst du mehr aus deinem Kinderzimmer


Configura siempre la temperatura ideal
Lograr el confort en tu hogar nunca había sido tan sencillo. Por ejemplo, con el control remoto de AC conseguirás regular la temperatura perfecta en la habitación de los niños. Controla la temperatura ajustando el AC a la graduación adecuada, des de tu hogar y de forma remota. Incluso podrás programar el tiempo de actividad o su apertura y cierre durante el día.


Control inteligente de la luz para tus hijos
Gracias a los enchufes inteligentes de Wiser, puedes ayudar a tus hijos a dormir bien controlando la luz de noche de su habitación desde la aplicación. ¡Ya no tendrás que pasar de puntillas por delante de ellos! Los dispositivos conectados a un enchufe inteligente Wiser pueden encenderse y apagarse desde cualquier lugar.
Descubre más zonas de la vivienda


Estamos encantados de poder ayudarte
¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Lee las preguntas frecuentes o envíanos un correo electrónico, ¡estamos aquí para ayudarte!