Ahorra en tus facturas energéticas con Wiser

Vive en un hogar más inteligente, más eficiente y más económico.

Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero en 30 días

Programación habitación por habitación

2 años de garantía

Para ahorrar en tu consumo energético, debes partir de la premisa de que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Descubre a continuación cómo la app Wiser by SE te puede ayudar a ser más consciente de tu consumo energético y a gestionar tu hogar de forma más eficiente.

Gestión habitación por habitación

Cada persona tiene su ritmo y sus preferencias. Por eso Wiser permite a cada miembro de la familia controlar de forma independiente los dispositivos de su habitación y su espacio.

Gracias a Wiser, puedes reducir el uso de luces y dispositivos eléctricos en habitaciones que no estén en uso o en horarios específicos, evitando así un consumo innecesario de energía.

Gestión optimizada de la temperatura

Con Wiser puedes aprovechar al máximo la luz natural y el calor del sol, lo que supone una mayor eficiencia energética.

Gracias al modo Astro, las persianas se cerrarán automáticamente en función de la hora a la que se ponga el sol, lo que ayuda a preservar el calor acumulado dentro de casa. Mantén el despacho de casa fresco durante todo el verano y di adiós al deslumbramiento de la pantalla haciendo que Wiser cierre las persianas y bloquee la luz del sol.

Automatizaciones inteligentes

Modo Fuera de casa

¿Un viaje de última hora? Crea una automatización para cuando estés fuera de casa que apague todas las luces y los dispositivos eléctricos innecesarios y relájate durante el viaje sabiendo que Wiser ha puesto tu casa en modo «standby» para ahorrar energía.

Programa Eco

"Algunos electrodomésticos consumen energía cuando no es necesario. Por ejemplo, el calentador de agua eléctrico no solo consume energía para calentar el agua que almacena, sino que está diseñado para mantenerla caliente continuamente. Puedes conectar el calentador de agua a una toma de corriente inteligente Wiser o a una toma de corriente inteligente Wiser con estética y programar una hora de encendido. Por lo general es suficiente con programarlo 2 horas antes del uso previsto del agua caliente. Además, si algún miembro de tu familia quiere utilizar el agua en diferentes momentos del día, esta seguirá estando caliente en función de la capacidad del calentador y de su aislamiento. El consumo será mayor durante la reactivación del equipo, pero hay que tener en cuenta que no volverá a consumir energía en 22 horas. Si se consiguen definir las horas de menor consumo, se conseguirá un mayor ahorro energético."

Modo Astro

Automatiza tu casa para aprovechar al máximo la luz natural del sol. Programa las luces y las persianas en función de la hora de salida y puesta del sol cada día.

Detección de ventanas abiertas

Para evitar enfriar una habitación innecesariamente, puedes programar Wiser para apagar automáticamente el aire acondicionado cuando el sensor de ventanas y puertas detecte una ventana o una puerta abierta en dicha habitación. Ya no tienes que preocuparte si se te olvida cerrar alguna ventana. Wiser se mantiene alerta y te ayudará a ahorrar energía automáticamente.

Gestión de la energía

"Utiliza las tomas de corriente inteligentes Wiser para supervisar el consumo eléctrico de los diferentes dispositivos y acceder a informes diarios, semanales, mensuales y anuales sobre el consumo eléctrico de cada uno de ellos. Conocer el consumo energético de nuestros hogares es nuestra responsabilidad, pero muchas veces no es fácil saber de qué manera afectan a la factura de la luz nuestros hábitos de consumo. Los datos energéticos reflejados en las fichas técnicas de los electrodomésticos suelen ser orientativos e indican su potencia al máximo rendimiento, por eso es tan importante poder disponer de información sobre su consumo real en KwH.

Wiser te facilita esta información para que puedas decidir cuál es la mejor manera de reducir tu gasto energético."

Empieza a usar Wiser

¿Quieres encontrar el kit de inicio que se ajuste a tus necesidades y a tu estilo de vida? ¡Créalo tú mismo!

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Finde einen zertifizierten Installateur in deiner Nähe, der sich um dein gesamtes Projekt kümmert.

Estamos encantados de poder ayudarte

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Desde preguntas frecuentes y vídeos explicativos hasta asistencia por teléfono y correo electrónico, ¡estamos aquí para ayudarte!

Necesito ayuda ›

Preguntas frecuentes ›

Vídeos de instalación ›