Interruptor bipolar
Un interruptor bipolar hace que las áreas y los equipos húmedos sean más seguros al desenergizar completamente el circuito eléctrico. El interruptor interrumpe los cables neutro y de fase al mismo tiempo, lo que provoca que un circuito se encienda o apague. Ideal para su uso en zonas húmedas como el baño o cerca de la lavadora, pero también para aparatos eléctricos como calderas y lámparas de calor.
Guía sobre el interruptor bipolar de Schneider Electric en España
El interruptor bipolar de Schneider Electric es una solución versátil y segura para diversas instalaciones eléctricas en tu hogar. Distinguido por su capacidad para interrumpir tanto el cable de fase como el neutro, este tipo de interruptor es esencial en áreas donde la seguridad eléctrica es prioritaria.
¿Qué es un interruptor bipolar?
Un interruptor bipolar, comúnmente utilizado en aplicaciones como la conexión de lavadoras, se caracteriza por su función de cortar o conectar simultáneamente el cable de fase y el cable neutro. Al apagarlo, se desconecta completamente el circuito, lo que lo convierte en una opción ideal para áreas húmedas y situaciones que requieren un extra de seguridad. Equipado con cuatro terminales de conexión, el interruptor bipolar es compatible con las instalaciones existentes y nuevas, donde podría ser necesario añadir un cable de alimentación adicional.
Aplicaciones del interruptor bipolar
El interruptor bipolar es perfecto para áreas donde el riesgo de cortocircuito es elevado, tales como:
- Baños y zonas de lavandería.
- Exteriores, jardines, cobertizos o garajes.
- Cualquier instalación eléctrica que maneje aparatos con potencia superior a 500 vatios, incluyendo calentadores eléctricos y lámparas de calor.
Este tipo de interruptor garantiza una protección adicional en situaciones donde la seguridad es fundamental.
Instalación del interruptor bipolar para montaje empotrado
Para montaje en superficie y uso externo
Para instalaciones en superficie o exteriores, Schneider Electric ofrece interruptores bipolares completos en la serie Mureva Styl. Estos productos cuentan con un índice de protección IP55, lo que los hace resistentes a polvo y chorros de agua desde cualquier dirección, y adecuados para cargas pesadas, ideal para su instalación en exteriores sin problemas.
Reconocimiento y estética del interruptor bipolar
Para identificar fácilmente un interruptor bipolar en tu instalación, busca el interruptor basculante marcado con O/I. Esta indicación te permite saber de un vistazo si el interruptor está en posición de encendido o apagado, permitiendo una integración estética y funcional junto a otros tipos de interruptores.
Explora otros tipos de interruptores
Además de los interruptores bipolares, Schneider Electric en España ofrece una amplia gama de interruptores para todas tus necesidades, incluyendo conmutadores, interruptores en serie, interruptores de tirador, interruptores para persianas, asegurando soluciones seguras y eficientes para iluminación y otras funciones en tu hogar.