Interruptor conmutador

Con un interruptor conmutador podrás controlar un punto de luz desde uno o dos lugares. Esto permite encender y apagar la iluminación del rellano al pie de la escalera y en el propio rellano.

resultados 1-12 de 27

Página
por página
Establecer dirección descendente
Ver como Red eléctrica Lista
  1. Encontrar un electricista

resultados 1-12 de 27

Página
por página
Establecer dirección descendente
Ver como Red eléctrica Lista

¿Qué es un interruptor conmutador?

El conmutador, también conocido en España como interruptor de dos vías o conmutador de dos puntos, es un elemento esencial en la instalación eléctrica de cualquier hogar. Este dispositivo permite el control de un punto de luz desde dos ubicaciones diferentes, ofreciendo una solución práctica para espacios amplios o con múltiples accesos.

Funcionamiento del conmutador

Un conmutador opera permitiendo controlar un punto de luz desde dos lugares distintos. Un ejemplo clásico de su aplicación sería una lámpara ubicada en el hueco de una escalera, la cual se puede encender y apagar tanto desde el piso superior como desde el inferior. Para lograr esto, se instala un conmutador en cada uno de los dos puntos de control.

Aplicaciones del conmutador

Una aplicación típica del conmutador es en la iluminación sobre la mesa del comedor, controlada por un interruptor que permite encender y apagar la lámpara. Además, es ideal para controlar la iluminación en pasillos o rellanos desde diferentes plantas de la vivienda, facilitando la gestión de la luz.

Instalación del conmutador

Para montar un sistema con conmutadores, necesitarás uno o dos dispositivos dependiendo de la ubicación de los puntos de control. Schneider Electric ofrece conmutadores tanto para instalación empotrada como para montaje en superficie y exteriores, adaptándose a cualquier necesidad específica. Estos dispositivos suelen venir con un acabado estético que podrás encontrar aquí, proporcionando un aspecto limpio y uniforme. Además, algunos modelos permiten la incorporación de iluminación de orientación, facilitando la localización del interruptor en la oscuridad.

Otras soluciones para el control de la iluminación

Además de los conmutadores, existen otras opciones para el control de la iluminación adaptadas a diversas necesidades, como interruptores doble, interruptores cruzados (para control desde tres o más puntos), interruptores de tirador, o reguladores de intensidad, ofreciendo soluciones completas para cualquier ambiente o requisito de iluminación.

En resumen, los conmutadores representan una solución práctica y versátil para el control de la iluminación en múltiples contextos, brindando comodidad y flexibilidad a los usuarios. Con la amplia gama de productos disponibles de Schneider Electric, adaptar tu instalación eléctrica a las necesidades de tu espacio es más fácil que nunca.