Interruptor doble
A menudo te encuentras con un interruptor doble, también llamado interruptor en serie. Con este doble interruptor podrás controlar dos puntos de luz desde un solo lugar. Utiliza un doble balancín para controlar ambas lámparas por separado. El interruptor de serie existe también con iluminación de orientación para encontrarlo rápidamente en la oscuridad. O con control de iluminación para comprobar si las luces están encendidas o apagadas.
resultados 1-12 de 15
- Estás leyendo la página 1
- Página 2
- Página Siguiente
resultados 1-12 de 15
- Estás leyendo la página 1
- Página 2
- Página Siguiente
¿Qué es un interruptor doble?
El interruptor doble, conocido también como interruptor en serie en España, es un componente esencial en la gestión de la iluminación de interiores. Este dispositivo permite controlar dos puntos de luz desde un mismo lugar, optimizando así la funcionalidad y comodidad en el uso diario.
¿Cómo está compuesto un interruptor doble?
Este tipo de interruptor consta de dos interruptores unipolares que se operan de manera independiente, pero que están alojados dentro de una misma carcasa. Esto significa que solo necesitas una caja de empotrar para instalar el interruptor doble. Cada interruptor tiene su propio botón, permitiendo conectar y operar dos lámparas diferentes con facilidad.
¿Cómo funciona un circuito en serie?
Un circuito en serie permite la operación de dos puntos de luz separados desde una única ubicación. Es importante mencionar que si se desea controlar dos puntos de luz desde dos localizaciones diferentes, no se debe usar un interruptor doble en cada ubicación. En cambio, se necesitaría un circuito conmutadores doble con interruptores de cruzamiento.
¿Dónde se aplica un interruptor doble?
Un ejemplo común de la aplicación de un interruptor doble es en el salón, donde se podría controlar la iluminación principal y la iluminación sobre la mesa del comedor desde un solo punto. Esta configuración proporciona la flexibilidad de encender y apagar cada grupo de luces independientemente, lo que es ideal para adaptarse a diferentes situaciones o necesidades de iluminación.
¿Qué se necesita para una conexión en serie?
Para establecer una conexión en serie, se requiere un interruptor doble. En las instalaciones empotradas, la base de este interruptor siempre debe estar acompañada de un doble balancín y un marco de cubierta, lo que asegura un acabado estético y coherente. Algunos modelos de interruptores dobles ofrecidos por Schneider Electric también incluyen iluminación de orientación, lo cual es especialmente útil para encontrar el interruptor en ambientes oscuros.
¿Qué otras opciones existen para el control de la iluminación?
Además de los interruptores dobles, hay una variedad de productos diseñados para el control de la iluminación que se adaptan a diferentes requisitos, incluyendo conmutadores, interruptores de cruzamiento (para control desde tres o más puntos), o interruptores de persianas. Estas soluciones ofrecen opciones completas para satisfacer cualquier necesidad de iluminación en una variedad de ambientes.