Interruptor pulsador

Un interruptor pulsador optimiza el control de iluminación con un toque, integrándose perfectamente en sistemas de domótica como Wiser Home. Su diseño elegante lo hace ideal para ambientes modernos, ofreciendo simplicidad y eficiencia en el manejo de luces y dispositivos automatizados en el hogar.

resultados 1-12 de 19

Página
por página
Establecer dirección descendente
Ver como Red eléctrica Lista
  1. Encontrar un electricista

resultados 1-12 de 19

Página
por página
Establecer dirección descendente
Ver como Red eléctrica Lista

¿Qué es un interruptor pulsador y cuáles son sus funciones?

Un interruptor pulsador, también conocido como interruptor de impulso o pulsador de impulso, es un mecanismo utilizado ampliamente en sistemas de iluminación en España. Su función es enviar un pulso eléctrico que activa o desactiva un circuito, lo cual lo diferencia de un interruptor convencional. Este tipo de interruptor resulta ideal para integrar en sistemas de domótica y automatización del hogar, proporcionando una solución moderna y eficiente.

Funcionamiento y ventajas del interruptor pulsador

El interruptor pulsador opera mediante la transmisión de un pulso eléctrico, lo que permite que el circuito se active o desactive con una simple presión del botón. Esta tecnología se adapta perfectamente a la iluminación inteligente, donde un módulo de domótica detecta el impulso y ejecuta la acción correspondiente. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de regular la intensidad de la luz, lo que supone una mejora en el confort y la eficiencia energética del hogar. Además, su diseño con retorno por resorte evita confusiones en su uso, manteniendo siempre la misma posición inicial.

Opciones de interruptores pulsadores: simple y doble

En nuestro catálogo, gamas como Unica, Elegance, D-Life, ofrecen opciones de interruptores pulsadores tanto simples como dobles, adecuándose a distintas necesidades de control lumínico. Un interruptor pulsador doble permite la gestión de dos fuentes de luz de manera independiente, incrementando la versatilidad del sistema. Estos interruptores brindan opciones estéticas y funcionales para cada preferencia según la gama que eliges.

Instalación del interruptor pulsador: empotrado o de superficie

La instalación de un interruptor pulsador puede ser empotrada, para aquellos que prefieren una integración discreta en la pared, o de superficie, ideal cuando no se dispone de la posibilidad de instalar una base empotrada. La serie Mureva Styl es ejemplo de estas soluciones, ofreciendo resistencia al impacto y un diseño apto para exteriores.

Conexión simple del interruptor pulsador

Conectar este tipo de interruptor es sencillo, siguiendo el mismo procedimiento que un interruptor tradicional. Se requiere un cable de fase y uno o dos cables de conmutación, dependiendo de si se trata de un modelo simple o doble. Este proceso de instalación sencillo lo hace accesible para los usuarios que buscan modernizar su sistema de iluminación sin complicaciones. Si necesitas ayuda para la instalación, ¡nuestra red de electricistas y instaladores te puede ayudar!

Alternativas al interruptor pulsador

Schneider Electric, como líder en soluciones eléctricas y de automatización, ofrece una amplia gama de interruptores y enchufes para adaptarse a cualquier necesidad, incluyendo interruptores conmutadores, cruzados y de tiro, entre otros. Cada tipo de interruptor se especializa en diferentes funciones y se adapta a distintos entornos y requerimientos.