Enchufe con USB y cargador USB
¿Buscas una solución para cargar no solo tu ordenador portátil sino también tus auriculares inalámbricos y tu smartphone simultáneamente? Explora las opciones de Schneider Electric: los enchufes con USB y los cargadores USB-C de alta velocidad. Los enchufes con USB permiten cargar dispositivos junto a la toma tradicional, ofreciendo hasta 3 A (Tipo C). Por otro lado, nuestros cargadores USB-C proporcionan una carga rápida y eficiente, perfectos para ambientes modernos. Ambas opciones son ideales para mantener tus dispositivos siempre listos, ya sea en tu dormitorio, la sala de estar o tu oficina en casa.
resultados 13-24 de 29
- Página Anterior
- Página 1
- Estás leyendo la página 2
- Página 3
- Página Siguiente
-
Encontrar un electricista
resultados 13-24 de 29
- Página Anterior
- Página 1
- Estás leyendo la página 2
- Página 3
- Página Siguiente
Innovaciones en Carga de Dispositivos: Enchufes con USB y Cargadores USB-C
En la era digital, la necesidad de mantener nuestros dispositivos cargados y listos para usar es más crucial que nunca. En este contexto, Schneider Electric presenta dos soluciones innovadoras: enchufes con puertos USB integrados y cargadores USB-C. Ambas opciones ofrecen comodidad y eficiencia, pero se adaptan a diferentes necesidades y preferencias.
Enchufes con Puerto USB: La Comodidad Integrada
Los enchufes con puerto USB de Schneider Electric son la solución perfecta para hogares modernos. Con uno o dos puertos USB junto a la toma de corriente tradicional, estos enchufes permiten una carga conveniente de dispositivos sin ocupar el espacio de la toma principal.
- Doble función: Carga tus dispositivos mientras utilizas la toma de corriente para otros electrodomésticos.
- Diseño elegante: Integración perfecta en cualquier decoración con un diseño moderno.
- Facilidad de instalación: No requiere cableado adicional, adecuado para cajas de empotrar estándar.
Cargadores USB-C de Alta Velocidad: La Evolución de la Carga Rápida
Para quienes buscan la máxima eficiencia en carga, presentamos los cargadores USB-C de Schneider Electric. Con una potencia superior, estos cargadores están diseñados para cargar rápidamente dispositivos compatibles, desde smartphones hasta laptops.
- Carga ultra-rápida: Disfruta de una carga más rápida gracias a la tecnología USB-C, capaz de suministrar más potencia.
- Compatibilidad universal: Ideal para una amplia gama de dispositivos, incluyendo aquellos que requieren más energía.
¿Cuál Elegir?
- Para el hogar : Los enchufes con puerto USB son ideales para integrar una solución de carga en la infraestructura de tu espacio, ofreciendo comodidad sin sacrificar la funcionalidad de las tomas de corriente tradicionales.
- Para carga rápida y dispositivos de alta demanda energética: Los cargadores USB-C son la opción preferida, proporcionando una carga eficiente y rápida para dispositivos compatibles, especialmente útil para tecnología de última generación.
Ambas soluciones reflejan el compromiso de Schneider Electric con la innovación, la eficiencia energética y el diseño. Ya sea que necesites una solución de carga integrada en tu hogar o una opción de carga rápida, Schneider Electric ofrece la tecnología adecuada para mantener tus dispositivos siempre listos.