Mejora la eficiencia de tu hogar con el control de persianas.
Comodidad estacional
Ninguna otra gama de interruptores ofrece mayor variedad y flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de diseño. Los conectores Elegance y D-Life son perfectos para cualquier opción de diseño y superficie.
Dispositivo inalámbrico
Gracias al control por voz, puedes controlar de forma inalámbrica una persiana concreta por separado y establecer una hora para subir o bajar cualquier persiana automáticamente.
Control de persianas de gran utilidad
Personaliza el confort de tu hogar y gestiónalo todo con una única aplicación. Simplifica tu vida. Abre y cierra todas las persianas de casa al mismo tiempo con solo pulsar un botón. Un ahorro de tiempo y tranquilidad para todos.
Elige el dispositivo que se ajuste a tus necesidades
Interruptor para módulo de 1 botón
Interruptores para módulo de 2 botones
Interruptor basculante para interruptor de persiana y pulsador