Control de persianas Elegance y D-Life

Mejora la eficiencia de tu hogar con el control de persianas.

Comodidad estacional

Ninguna otra gama de interruptores ofrece mayor variedad y flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de diseño. Los conectores Elegance y D-Life son perfectos para cualquier opción de diseño y superficie.

Dispositivo inalámbrico

Gracias al control por voz, puedes controlar de forma inalámbrica una persiana concreta por separado y establecer una hora para subir o bajar cualquier persiana automáticamente.

Control de persianas de gran utilidad

Personaliza el confort de tu hogar y gestiónalo todo con una única aplicación. Simplifica tu vida. Abre y cierra todas las persianas de casa al mismo tiempo con solo pulsar un botón. Un ahorro de tiempo y tranquilidad para todos.

Elige el dispositivo que se ajuste a tus necesidades

Interruptor para módulo de 1 botón

Interruptores para módulo de 2 botones

Interruptor basculante para interruptor de persiana y pulsador

Una solución para cada habitación de tu hogar

Elegance y D-Life te ofrecen un amplio abanico de funciones que te proporcionan una solución completa para tu comodidad y seguridad. Estas gamas te ofrecen mucho espacio para la creatividad, tanto de forma individual como combinándolas con tus propias ideas. Desde lo más clásico, blanco y sencillo, hasta lo más extravagante, colorido y único: en Elegance y D-Life encontrarás el interruptor que se adapte perfectamente a ti.

Seguridad y comodidad para tu smart home

La tecnología inteligente también garantiza una mayor seguridad y una buena sensación en tu propio hogar. Wiser de Merten es una solución para el hogar inteligente que también incrementa la seguridad de tu vivienda. Gracias al control inteligente de persianas, puedes proteger tu casa cuando estés fuera y utilizar el temporizador para simular tu presencia.

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestros empleados cualificados estarán encantados de asesorarte a la hora de elegir un producto y de proporcionarte valiosos consejos para la configuración de un hogar inteligente. Si ya te has decidido por una gama de interruptores, solo tienes que ponerte en contacto con un instalador de tu zona. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para ofrecerte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Módulo control de persianas
Módulo control de persianas
Tecla soporte Wiser simple D-Life
Tecla soporte Wiser simple D-Life
Tecla pulsacion persianas D-Life Alumin
Tecla pulsacion persianas D-Life Alumin
Marco D-Life 1 elemento Aluminio
Marco D-Life 1 elemento Aluminio