Protege tus dispositivos técnicos, carga tu smartphone y tu tableta al mismo tiempo y apuesta por la eficiencia energética.
Toma de corriente con cargador USB
¿No tienes cargador? ¡No hay problema! Las tomas de corriente con conexiones USB permiten cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo.
Calidad y utilidad excepcionales
Asegúrate de que tanto tú como tu familia estáis seguros aumentando la seguridad con las tomas de corriente Elegance y D-Life IP44. Las tomas IP44 permiten mejorar la resistencia al agua y a los impactos en las zonas más susceptibles de riesgo, como la cocina o el baño.
Entradas integradas USB A+C
Nuestras tomas de corriente con USB A+C proporcionan tres puntos eléctricos en tres formatos diferentes. Carga hasta tres dispositivos con posibilidad de conectar dos tipos de cargadores USB diferentes.
Elige el dispositivo que se ajuste a tus necesidades
Toma de corriente con terminales sin tornillos Disponible con o sin persiana
Toma de corriente con cargador USB
Toma de corriente con cargador USB A+C
Toma de corriente SCHUKO con tapa colgante
Descubre más sobre nuestra toma de corriente con cargadores USB