Termostato de habitación Wiser

El termostato de habitación inalámbrico funciona con pilas y, gracias al práctico soporte de mesa y al clip de pared, puede colocarse en cualquier lugar. Sin cables, sin instalación, sin desorden. La gran pantalla multicolor y los botones táctiles capacitivos brindan la combinación perfecta de usabilidad y diseño icónico.

Personalización habitación por habitación

Cada uno tiene su propio ritmo y preferencias. Por eso, con Wiser, cada miembro de la familia puede calentar su habitación de forma independiente añadiendo el termostato de radiador, o controlar centralmente el sistema de calefacción con el termostato de habitación.

Control de calefacción inteligente

Wiser se puede configurar para ajustar la calefacción según horarios individuales o condiciones climáticas, para ayudar a ahorrar energía.

Tranquilidad

Activando un momento de vacaciones antes de la salida, puedes estar seguro de que la calefacción se apaga y no se desperdicia energía.

Sin cables, sin instalación, sin desorden

El termostato de habitación Wiser te permite configurar la temperatura deseada, de forma global en la vivienda o por habitación dependiendo de la configuración del sistema instalado.

El termostato conectado puede controlar cabezales de válvulas termostáticas o actuadores de caldera a través del hub Wiser, por Wi-Fi.

Alimentado por dos baterías, se puede colocar fácilmente en el lugar más conveniente, ya sea en la pared o en un mueble.

Fácil instalación

No te preocupes por encontrar los instaladores correctos. ¡Ya nos encargamos de eso por ti! Asegúrate de consultar nuestro localizador de especialistas Wiser.

Dispositivo inalámbrico con soporte de mesa incluido

Control remoto con la aplicación Wiser Home o asistentes de voz

Sensor de humedad

Pantalla LCD con temperatura establecida y temperatura actual

Toque para aumentar o ajustar la temperatura

Wiser Home App

Haz tu hogar más inteligente con Wiser.

Wiser ha sido diseñado para ayudarte a gestionar tu energía en casa y mejorar tu comodidad. La aplicación Wiser Home te brinda información sobre tu consumo de energía controlando los gastos de energía de la calefacción (termo acumuladores, relés), iluminación (por sensor de paso, reguladores), vehículos eléctricos, automatizaciones (sensores, persianas) y mucho más.

Especificaciones
Gama de producto

WiserExtend

Gama

Wiser

Tipo de producto o componente

Connected thermostat

Compatibilidad del producto

Wiser hub generation 2

Nombre de la App móvil

Wiser Home

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

tipo de batería

AA alcalino 1.5 V

max. number of compatible product

XAB-OAB y XAC-OAC - conector de concentrador

Tipo de tecnología

Electrónico

Función

Habitación