SKU
WDE002027
Exxact impulssijousi painonapeille
WDE002027
Tekniset tiedot
Tuoteryhmä |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Impulssijousi |
Määrä per pakkaus |
Setti 10 kpl |
Materiaali |
Teräs |
Standardit |
EN 60669-1 |
Tuote sertifiointi |
SEMKO FIMKO NEMKO CE |
Unit Type of Package 1 |
PCE |
Number of Units in Package 1 |
1 |
Package 1 Height |
0,400 cm |
Package 1 Width |
5,000 cm |