Suomen fiksuin älykotiratkaisu?
Wiser tarjoaa arjen sujuvuutta, kodinturvaa ja sähkönsäästöä.


Huonekohtainen ohjelmointi


1,5 vuoden takuu
Hallitse kotiasi etänä tai kotisohvalta. Wiser tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia – henkilökohtainen älykotijärjestelmäsi on suunniteltu täysin turvalliseksi ja erittäin käteväksi. Wiser on luotettava pitkäaikainen ratkaisu, johon saat säännöllisiä ohjelmistopäivityksiä. Ne varmistavat, että kotisi pysyy ajantasalla jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja mukautuu tarpeisiisi.


Yksi sovellus
Wiser by SE -sovellus on intuitiivinen, jonka avulla saat helposti määritettyä ja hallittua kotisi älytoimintoja, aina tilanteiden ja ajastusten luomisesta niiden automatisointiin.
Olitpa aina liikkeellä tai tykkäät vain rentoutua kotona, voit olla varma siitä, että älykotisi pysyy mukana päivärytmissäsi. Jos rutiinisi muuttuvat, voit määrittää asetukset helposti uudelleen vain muutamalla napsautuksella.
Jokainen Wiser-älykotijärjestelmän laite on helppo määrittää ja niitä on helppo ohjata ja personoida älypuhelimella. Wiser by SE -sovellus on ladattavissa maksuttomasti puhelimesi sovelluskaupasta.


Ääniohjaus
Wiser on yhteensopiva sekä Google Home- että Amazon Alexa -palveluiden kanssa, joten voit ohjata kaikkia Wiser-laitteitasi pelkän äänesi avulla.
"OK Google, nosta makuuhuoneen lämpötilaa"
"Alexa, mikä on makuuhuoneen lämpötila?”


Langaton kytkin
Jos pidät enemmän langattomista laitteista, Wiserin langaton kytkin on täydellinen ratkaisu sinulle. Siinä on personoitavat painikkeet, joiden avulla voit ohjata yhtä tai useampaa Wiser-laitetta tai aktivoida tilanteita. Se on paristokäyttöinen, joten voit käyttää sitä joko kaukosäätimenä tai kiinnittää sen seinälle kytkimeksi.
Voit esimerkiksi sijoittaa kytkimen sisäänkäynnin viereen ja aktivoida sen avulla poissa tilanteen. Tämä sammuttaa valot ja käynnistää sisäkameran.


Soveltuu tarpeisiisi
Wiserin modulaarisen rakenteen ansiosta voit rakentaa älykotijärjestelmän, joka on räätälöity juuri sinulle. Se on skaalattava ja kestävä ratkaisu – sinun ei tarvitse muuttaa koko kotiasi päästäksesi alkuun.
Yhdistetyt kytkimet ja Wiser-laitteet on suunniteltu kestämään – ohjelmistopäivitykset varmistavat täyden toiminnallisuuden vaihtamatta laitteistoa. Voit aloittaa vain yhdestä toiminnosta, esimerkiksi älyvalaistuksesta, ja lisätä siihen myöhemmin muita laitteita.
Valitse sinulle parhaiten sopivat tuotteet tarpeidesi mukaan.
Tutustu Wiser-perheeseen ja rakenna toimiva kokonaisuus eri vaihtoehdoista. Kaikki tuotteet ovat yhdistettävissä toisiinsa keskusyksikön avulla ja hallinnoitavissa ilmaisen mobiilisovelluksen kautta.


Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?
Finde einen zertifizierten Installateur in deiner Nähe, der sich um dein gesamtes Projekt kümmert.


Autamme sinua mielellämme
Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Ota meihin yhteyttä.