Jatkojohdot

4 tulosta

sivulla
Aseta laskeva suunta
Näytä muodossa Sähköverkko Luettelo

4 tulosta

sivulla
Aseta laskeva suunta
Näytä muodossa Sähköverkko Luettelo

Tutustu Schneider Electricin joustaviin ja käytännöllisiin pöytäpistorasioihin

Unica System+ -pöytäpistorasiat ovat sekä tyylikkäitä että käytännöllisiä. Nykyaikaisten lataustarpeiden täyttämiseksi joissakin pöytäpistorasioissamme on jopa sisäänrakennetut USB-portit. Voit ladata laitteesi helposti ilman ylimääräisiä sovittimia USB-liitännän kautta. Parhaan käyttömukavuuden takaamiseksi tarjoamme myös langattomia latureita. Päästä eroon monimutkaisista kaapeleista ja lataa laitteesi langattomasti. Langaton laturi yhdistää tyylin ja toimivuuden ja sopii täydellisesti työpöydälle tai yöpöydälle.

Tuo sähköä kotiisi ja toimistoosi siellä missä sitä eniten tarvitset Schneider Electricin jatkojohtojen avulla

Tutustu Schneider Electricin laajaan valikoimaan pistorasioita, mukaan lukien pöytä- ja lattiapistorasiat sekä jatkojohdot. Pistorasiamme on suunniteltu sopimaan täydellisesti ympäristöösi ja tarjoamaan joustavan ja kätevän ratkaisun sähkötarpeisiisi

Tarvitsetko lisää pistorasioita laitteillesi? Tutustu Unica System+ -pistorasioiden valikoimaamme saadaksesi kätevän ja luotettavan virransyötön joka tilanteessa

Schneider Electricin jatkojohto on täydellinen ratkaisu, kun sinun on liitettävä useampi kuin yksi laturi ja pistorasioita ei ole tarpeeksi. Pistorasioilla voit liittää useita laitteita samanaikaisesti ja pitää kaapelit ja johdot kunnossa.
Osa jatkojohdoistamme on varustettu käytännöllisillä USB-porteilla laitteidesi helppoon lataamiseen. Tarjoamme laajan valikoiman jatkojohtoja erilaisilla ominaisuuksilla ja toiminnoilla, ja niitä on saatavilla sekä valkoisena, alumiinisena että mustana.
Kytkimillä varustetut jatkojohdot antavat sinulle mahdollisuuden kytkeä laitteiden virta helposti päälle ja pois. Tarjoamme myös ylijännitesuojattuja jatkojohtoja, jotka suojaavat elektroniikkalaitteitasi haitallisilta jännitteenvaihteluilta.
Luo joustava ja tehokas työympäristö Schneider Electricin korkealaatuisilla jatkojohdoillamme. Osta uudet jatkojohdot kätevää ja luotettavaa virtalähdettä varten.

Luo moderni työpaikka tyylikkäillä lattiapistorasioillamme

Tarjoamme myös lattialaatikoita pistorasioiden integroimiseksi lattiaan, mikä on käytännöllinen ja huomaamaton ratkaisu. Maksimoi sähköliitäntäsi ja luo elegantti työ- tai kotiympäristö Schneider Electricin lattiapistorasioilla. Innovatiiviset pistorasiamme ovat joustavia ja käytännöllisiä, ja ne tarjoavat helpon pääsyn sähköisiin laitteisiin ja lataukseen. Tyylikkään muotoilun ja laadukkaiden materiaalien ansiosta lattialaatikomme sopivat täydellisesti mihin tahansa sisustustyyliin. Paranna tuottavuutta ja tehokkuutta Schneider Electricin lattiapistorasioilla. Tutustu valikoimaamme ja päivitä paikkaasi moderni ja toimiva päivitys jo tänään!

Kuinka vaikeaa pöytäpistorasioiden asentaminen on?

Ei ollenkaan vaikeaa! Kaikki näiden sarjan pistorasiat on suunniteltu joustavuutta ajatellen, joten ne on helppo asentaa ja poistaa. Jotkut pistorasiat ovat jopa kannettavia, jolloin sinun ei tarvitse välttämättä tehdä isoja muutoksia mihinkään.

Mikä on lattialaatikon IP-luokitus?

Lattialaatikoillamme on IP44-luokitus, mikä tarkoittaa, että ne on suojattu yli 1 mm:n kiinteiltä esineiltä ja veden roiskeilta mistä tahansa suunnasta.

Voinko asentaa lattialaatikon kaikentyyppisiin lattioihin?

Kyllä! Lattialaatikko on helppo asentaa kaikentyyppisiin lattioihin, myös betonilattioihin, joissa on tasoitus- tai korotettu lattia. Se voidaan asentaa myös tavallisiin laitelaatikoihin seinään, jolloin voit joustavasti valita tarpeisiisi sopivimman paikan.

Avautuuko lattialaatikon kansi kokonaan?

Kyllä! Lattialaatikon kansi avautuu 180 astetta, mikä helpottaa sisällä olevan pistorasian käyttöä ja estää saranan rikkoutumisen.

Minkä tyyppisiä USB-liitäntöjä teillä on?

Unica System+ -tuotteillamme on sekä USB A- että C-liitännät. Lisäksi jatkojohdoissamme on kaksi USB Type A -liitäntää avuksesi.

En halua että vettä menee vahingossa pöydän pistorasiaan. Miten tämän voi ratkaista?

Hyvä, että olet tietoinen roiskeiden välttämisestä pöytäpistorasian lähellä. Meillä on suojakansi (tuotenumero INS44031), joka on suunniteltu suojaamaan erityisesti pöytäpistorasioita lialta ja vedeltä.