Kaapelikelat

1 tulos

sivulla
Aseta laskeva suunta
Näytä muodossa Sähköverkko Luettelo

1 tulos

sivulla
Aseta laskeva suunta
Näytä muodossa Sähköverkko Luettelo

Kaapelikelat

Tyylikäs ja vankka: Thorsman-kaapelikelat

Kotiympäristössä ei aina ole sähköpistorasiaa lähellä, jos haluaa esimerkiksi leikata pensasaitoja, imuroida ullakkoa tai järjestää puutarhajuhlia. Thorsmanin kaapelikelojen avulla voit luoda väliaikaisen sähköpistorasian minne tahansa.

Thorsman: Kehittyneet kaapelikelat sisä- ja ulkokäyttöön

Thorsmanin käytännöllisillä kaapelikeloilla voit helposti asentaa väliaikaisen virtalähteen sisä- tai ulkotiloihin (korkea IP-luokitus), rakennustyömaalle tai muualle. Kaapelikelojen pituus vaihtelee 15-40 metriin asti. Thorsmanin kaapelikeloissa yhdistyvät älykkäät, käytännölliset toiminnot vankkaan turvallisuuteen sekä tyylikkääseen muotoiluun. Varustettu LED-merkkivaloilla, ergonomisella kahvalla, lämpösuojalla ja kiinteällä kehyksellä (joissakin malleissa). Näillä kaapelikeloilla takaat turvallisen sähkönjakelun kaikkialle!

Thorsmanin kaapelikelat kaikenlaisiin projekteihin

Laaja valikoima tyylikkäitä ja kestäviä kaapelikeloja ulko- ja sisäkäyttöön. Thorsmanin edistyneissä kaapelikeloissa yhdistyvät innovatiiviset toiminnot älykkääseen ergonomiaan ja kattavaan turvallisuuteen. Laajan valikoiman ansiosta Thorsmanin kaapelikelat vastaavat sekä kätevän tee-se-itse tekijän että rakennustyömaan ammattilaisen tarpeita.

Thorsman kaapelikelat - aina turvallisia

Kaikki Thorsmanin kaapelikelat on varustettu neljällä maadoitetulla pistorasialla ja lapsisuojalla. Lämpösuoja (sammuu automaattisesti, kun lämpö nousee) ja LED-merkkivalo ovat myös vakiona kaikissa keloissa. Kaapelikelat ovat saatavana myös versioina, joissa on saranoidut kannet pistorasian päällä. Tämä tekee kaapelikelasta roisketiiviin, jossa suojausluokka on IP44.

Kuinka palauttaa lämpösuojaus?

Nollaa lämpösuoja painamalla kaapelikelan punaista painiketta.