Wiser sähkönsäästöpaketti
Wiser Sähkönsäästöpaketti helpottaa kodin näkymättömien sähkösyöppöjen havaitsemista ja ohjaamista. Tavalliseen pistorasiaan kytkettävät älypistokkeet osaavat kertoa Wiser by SE -sovelluksen avulla, kuinka paljon laitteesi on kuluttanut sähköä päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuositasolla sekä kuinka paljon sitä kuluu juuri nyt. Turvalliset, FI-hyväksytyt 16A älypistokkeet sopivat kaikkiin sähkölaitteisiin ja ne on helppo kytkeä pois päältä joko sovelluksen kautta automaattisesti tai mukana toimitettavan langattoman painikkeen avulla. Järjestelmän toimintoja voidaan ohjata myös ulkolämpötilan mukaan tai esimerkiksi erikseen myytävän, sisäkäyttöön tarkoitetun lämpötila/kosteustunnistimen avulla. Jatkuvasti kehittyvä järjestelmä mahdollistaa laajennettavuuden nyt ja jatkossa laadukkailla Schneider Electricin Wiser by SE-älykotituotteilla.
Wiser-järjestelmän käyttö vaatii: internet-liittymän, reitittimen joko langallisella yhteydellä (suositeltu) tai WiFi 2.4GHz, Wiser by SE matkapuhelinsovelluksen (iOS/Android) sekä käyttäjätilin. Wiser by SE sovellus sekä järjestelmän käyttö on maksutonta.
Wiser-älykotijärjestelmän avulla kodin hallinta on helppoa ja vaivatonta. Maksuton käyttö on helppo aloittaa Wiser-sovelluksen avulla (Android / iOS) jonka tilaohjaukset ja automaatiot on helppo toteuttaa oman puhelimen kautta.