Application Wiser Home:
Pilotez toute votre maison

Contrôlez votre maison intelligente, même à distance.
Programmez des 'Automatisations' dans chaque pièce et configurez des 'Moments'.

Satisfait ou remboursé sous 30 jours

Programmation pièce par pièce

Garantie 2 ans

Démarrez rapidement avec l’application Wiser Home

Configurez vos appareils Wiser dans l’application

Le paramétrage de tous vos appareils Wiser est un processus simple et rapide. Il se fait en seulement 3 clics et est adapté à tout type d’habitation, qu’elle soit récemment construite ou rénovée. Premièrement, allez dans Paramètres, puis dans Appareils. Appuyez sur le bouton « + » et sélectionnez votre appareil. Il suffit de suivre les instructions à l’écran pour associer l’appareil. Une fois l’appareil associé, sélectionnez la pièce dans laquelle il se trouve et modifiez son nom, et le tour est joué ! Par la suite, vous pourrez modifier le nom ou la pièce de l’appareil dans les paramètres de l’appareil.

Contrôlez vos appareils pièce par pièce

L’application Wiser Home simplifie le quotidien de votre famille. Que ce soit pour le télétravail, une soirée cocooning ou pour s'endormir, chacun peut personnaliser des scénarios pour sa propre chambre depuis son smartphone, en fonction de ses envies et de son emploi du temps. De plus, Wiser Home peut vous permettre de faire des économies d'énergie, par exemple dans les pièces inoccupées.

Automatisez vos appareils

L’automatisation permet à votre maison d'etre réellement intelligente. Avec Wiser Home, créez autant d'actions automatiques que vous le souhaitez pour ne plus avoir à y penser : par exemple, éteindre le chauffage dans une pièce lorsque votre thermostat intelligent détecte une baisse soudaine de la température. Une fois vos préférences enregistrées, peu importe où vous êtes et ce que vous faites, votre maison connectée sera toujours synchronisée en fonction de vos besoins. Pour créer une Automatisation, allez dans la section « Automatisations » de l’application Wiser Home, appuyez sur le bouton « + » et laissez-vous guider. Il suffit ensuite de lui donner un nom, de l’enregistrer, et votre automatisation est prête à fonctionner !

Créez des Moments

Les "Moments" sont des scénarios routiniers et personnalisés à votre guise, vous permettant de paramétrer plusieurs appareils connectés en même temps. Par exemple, afin de créer un environnement propice au sommeil tout en réalisant des économies d’énergie, créez un "Moment" NUIT afin d'éteindre d'un clic ou d'une parole toutes vos lumières, fermer vos volets roulants et baisser la température de votre logement. Pour créer un Moment, allez dans la section « Moments » de l’application Wiser Home et appuyez sur le bouton « + ». Donnez-lui un nom, par exemple « Nuit », et ajoutez des actions telles que tamiser les lumières et baisser la température. Une fois sauvegardé, votre Moment s’affichera sur votre écran et sera prêt à être utilisé.

Activez les Modes intelligents

Dans le menu 'Moments', vous trouverez une fonction intelligente appelée « Modes ». Nos modes intelligents utilisent des algorithmes spécifiques destinés à optimiser pleinement votre expérience et l’efficacité énergétique de votre logement.

  • Mode Absence
    Un déplacement de dernière minute ? Le mode Absence baisse la température lorsque vous n’êtes pas chez vous afin de réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 24 %.
  • Mode Eco
    Le mode Éco prend en compte les informations d'isolation de votre maison ainsi que l'environnement extérieur afin d'optimiser de façon intelligente le chauffage de chaque pièce. Il détermine la manière la plus économique de chauffer votre maison et peut réduire votre consommation d’énergie jusqu'à 7 %.
  • Mode Confort
    Le Mode Confort de l’application Wiser Home est capable de déclencher ou eteindre automatiquement le chauffage si la journée est plus chaude ou plus fraîche que prévue.
  • Géorepérage via IFTTT
    Le géorepérage de votre smartphone permet à Wiser d’activer automatiquement le mode Absence dès que vous quittez votre domicile, et ainsi de réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 24 %.

Visualisez votre bilan énergétique

La section « Aperçu » de l’application Wiser Home vous aide à optimiser vos consommations d'énergie et à visualiser les économies réalisées chaque mois. Le graphique affiché sur votre smartphone vous indique les économies d’énergie que vous avez réalisées grâce aux fonctions intelligentes activées (mode Eco et/ou mode Absence).

Lancez-vous avec Wiser: Choisissez votre kit de démarrage

Téléchargez l’application Wiser Home

   

Nous sommes à votre service

Vous avez une question ou besoin d’aide ? FAQ ou vidéo de tutoriel, par téléphone ou par e-mail, nous sommes là pour vous.

Support client >

FAQ >

Tutoriels >