Satisfait ou remboursé sous 30 jours

Programmation pièce par pièce

Garantie 2 ans

Contrôlez votre maison depuis votre canapé, où que vous soyez dans le monde. Avec Wiser, notre solution domotique intelligente, les possibilités sont infinies. Conçue pour une sécurité totale et une grande simplicité d'utilisation :

 

  • Très fiable
  • Pensé pour piloter votre logement pendant de nombreuses années
  • Wiser effectue tout seul les mises à jour logicielles afin de toujours mieux s'adapter à vos besoins ainsi qu'aux nouvelles compatibilités de son large écosystème.

Une application intelligente et simple

Avec l’application unique et intuitive Wiser Home, configurez et pilotez facilement votre maison intelligente.

Peu importe où vous êtes et ce que vous faites, votre maison connectée sera toujours synchronisée en fonction de vos besoins, même lorsque vous changez vos habitudes.

Chaque appareil Wiser de votre logement peut être facilement configuré dans l'application Wiser Home, puis contrôlé depuis votre smartphone.

L’application Wiser Home peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play ou l’App Store.

Commande vocale

Wiser est compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

Vous pouvez ainsi contrôler vocalement tous vos appareils Wiser sans avoir à lever le petit doigt.

« OK Google, augmente la température de la chambre »

« Alexa, quelle est la température de la chambre ? »

Commande vocale

Wiser est compatible avec Google Home et Amazon Alexa. Vous pouvez ainsi contrôler vocalement tous vos appareils Wiser sans avoir à lever le petit doigt.

« OK Google, augmente la température de la chambre »

« Alexa, quelle est la température de la chambre ? »

« OK Google, augmente la température de la chambre »

Après avoir configuré votre kit pour chauffage Wiser Heat, ouvrez l’application Google Home. Cliquez sur l'icône 'Maison' puis sur « + », sélectionnez « Wiser Heat » et saisissez vos informations de connexion Wiser afin de vous connecter à votre compte. A présent, une liste de vos pièces Wiser Heat doit s’afficher, et chacune sera répertoriée en tant que "appareil" Google Home.

« Alexa, quelle est la température de la chambre ? »

Après avoir configuré votre kit pour chauffage Wiser Heat, ouvrez l’application Alexa et sélectionnez 'Skills et Jeux'. Recherchez Wiser Heat et sélectionnez Activer la Skill, entrez vos identifiants de connexion Wiser afin de connecter votre compte, et c’est tout !

Interrupteur Sans Fil Sans Pile

Si vous préférez utiliser un interrupteur à distance, l’interrupteur FreeLocate Schneider Electric est la solution idéale. Doté de boutons personnalisables, il permet de contrôler un ou plusieurs appareils Wiser, ou d’activer un 'Moment'. L’interrupteur connecté est alimenté par piles, vous pouvez donc l’utiliser comme une télécommande ou bien le fixer très simplement sur un mur. Par exemple, placez votre interrupteur connecté près de l’entrée principale et utilisez-le pour activer le Moment « Absence » lorsque vous quittez votre logement. Il éteindra automatiquement toutes les lumières et abaissera la température pour économiser de l’énergie.

Une maison connectée sur-mesure

Wiser est une une solution simple et évolutive, et vous n’avez donc pas besoin de transformer toute votre maison.

Vos interrupteurs connectés et vos appareils Wiser sont conçus pour durer longtemps. Les mises à jour logicielles automatiques garantissent une fonctionnalité totale sans qu’il soit nécessaire de remplacer votre matériel.

Vous pouvez commencer par une seule fonction, comme le chauffage intelligent, puis connecter d'autres équipements au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins.

Nous sommes à votre service

Vous avez une question ou besoin d’aide ? FAQ ou vidéo de tutoriel, par téléphone ou par e-mail, nous sommes là pour vous.

Support client >

FAQ >

Tutoriels >