Eclairage intelligent
Vous souhaitez une lumière tamisée dans le salon pour une soirée cinéma ou bien plus vive en cuisine pour vos repas en famille : avec Wiser, personnalisez l’atmosphère de chaque pièce d’un seul geste, et créez ainsi l’ambiance adaptée à chaque occasion, à tout moment de la journée ou de la nuit.


Eclairage connecté
Découvrez une nouvelle façon de commander l'éclairage de votre domicile. Grâce à Wiser, créez très simplement des atmosphères personnalisées, programmez des scénarios, et allumez ou éteignez toutes vos éclairages connectés d’un seul geste.
Depuis votre smartphone, via l’application Wiser Home, paramétrez et commandez vos interrupteurs connectés quand vous voulez, où vous voulez.


Application Wiser Home
Une maison plus intelligente avec Wiser
Wiser a été conçu pour rendre votre logement plus confortable et plus économe en énergie.
Cette solution connectée est votre companion idéal afin de simplifier et embellir votre quotidien. L’application Wiser vous permet de prendre le contrôle de votre maison même lorsque vous n’y êtes pas, et ainsi de commander à distance la température, l’éclairage ou encore les volets.
Bénéfices clés


Programmez votre éclairage
Commandez vos lumières chez vous ou à distance : éteignez-les progressivement le soir, programmez un réveil lumineux tout en douceur et, au coucher du soleil, allumez automatiquement la lumière de votre entrée.


Simulateur de présence
Wiser peut simuler la présence d’occupants en programmant l’allumage de vos lampes et l’ouverture de vos volets pendant vos absences prolongées, comme un déplacement professionnel ou des vacances.


Commande pièce par pièce
Depuis l’application Wiser, contrôlez et personnalisez les fonctions et ambiances lumineuses de votre domicile pièce par pièce selon vos préférences.


Commande vocale
Le système Wiser est compatible avec vos assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Gagnez en temps et en confort grâce à la commande à distance.
Facilité d'installation
Installez facilement vos interrupteurs et variateurs connectés Wiser, comme vous le feriez avec des interrupteurs traditionnels.


Comment installer un interrupteur ou un variateur connecté Wiser ?


Étape 1
Installez le Wiser Hub puis coupez l’alimentation au niveau du disjoncteur général dans votre tableau électrique.


Étape 2
Installez l'interrupteur sur son support de fixation.


Étape 3
Connectez les câbles à votre interrupteur.


Étape 4
Installez l’interrupteur dans la boîte d’encastrement. Vérifiez son orientation : le mot « top » doit apparaître sur le dessus.


Étape 5
Clipsez la plaque de finition puis remettez l’alimentation en service.


Étape 6
Installez l’application Wiser Home, puis ajoutez-y votre nouvel interrupteur Wiser.




Qu’est-ce que le Wiser Hub?
Le Wiser Hub est la passerelle entre l’application Wiser et les appareils installés chez vous.
Il est indispensable pour connecter l'ensemble de vos appareils et peut être fourni avec chaque produit de la gamme Wiser.
Ainsi, en programmant vos volets roulants connectés avec l’application Wiser, l’information est envoyée au Wiser Hub, qui assure leur ouverture et fermeture selon vos instructions.