Satisfait ou remboursé sous 30 jours


Programmation pièce par pièce


Garantie 2 ans
Contrôlez votre maison depuis votre canapé, où que vous soyez dans le monde. Avec Wiser, notre solution domotique intelligente, les possibilités sont infinies. Conçue pour une sécurité totale et une grande simplicité d'utilisation :
- Très fiable
- Pensé pour piloter votre logement pendant de nombreuses années
- Wiser effectue tout seul les mises à jour logicielles afin de toujours mieux s'adapter à vos besoins ainsi qu'aux nouvelles compatibilités de son large écosystème.


Une application intelligente et simple
Avec l’application unique et intuitive Wiser Home, configurez et pilotez facilement votre maison intelligente, de la création de Moments et de Programmes à la définition d’Automatisations. Peu importe où vous êtes et ce que vous faites, Votre maison connectée sera toujours synchronisée en fonction de vos besoins, même quand vous changez vos habitudes. Et lorsque vous changez vos habitudes, il vous suffit de reconfigurer vos paramètres en quelques clics. Chaque appareil Wiser de votre logement peut être facilement configuré dans l'application Wiser Home, puis contrôlé via votre smartphone. L’application Wiser Home peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play ou l’App Store.


Commande vocale
Wiser est compatible avec Google Home et Amazon Alexa. Vous pouvez ainsi contrôler vocalement tous vos appareils Wiser sans avoir à lever le petit doigt.
« OK Google, augmente la température de la chambre »
« Alexa, quelle est la température de la chambre ? »
Commande vocale
Wiser est compatible avec Google Home et Amazon Alexa. Vous pouvez ainsi contrôler vocalement tous vos appareils Wiser sans avoir à lever le petit doigt.
« OK Google, augmente la température de la chambre »
« Alexa, quelle est la température de la chambre ? »




Interrupteur Sans Fil Sans Pile
Si vous préférez utiliser un interrupteur à distance, l’interrupteur FreeLocate Schneider Electric est la solution idéale. Doté de boutons personnalisables, il permet de contrôler un ou plusieurs appareils Wiser, ou d’activer un 'Moment'. L’interrupteur connecté est alimenté par piles, vous pouvez donc l’utiliser comme une télécommande ou bien le fixer très simplement sur un mur. Par exemple, placez votre interrupteur connecté près de l’entrée principale et utilisez-le pour activer le Moment « Absence » lorsque vous quittez votre logement. Il éteindra automatiquement toutes les lumières et abaissera la température pour économiser de l’énergie.


Une maison connectée sur-mesure
La grande modularité de Wiser permet de configurer votre maison intelligente en fonction de vos besoins. Wiser est une une solution simple et évolutive, et vous n’avez donc pas besoin de transformer toute votre maison pour commencer. Vos interrupteurs connectés et vos appareils Wiser sont conçus pour durer longtemps. Les mises à jour logicielles automatiques garantissent une fonctionnalité totale sans qu’il soit nécessaire de remplacer votre matériel. Vous pouvez commencer par une seule fonction, comme le chauffage intelligent, et ajouter les suivantes au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins.


Nous sommes à votre service
Vous avez une question ou besoin d’aide ? FAQ ou vidéo de tutoriel, par téléphone ou par e-mail, nous sommes là pour vous.