Gagnez en confort tout en embellissant votre maison avec les interrupteurs modernes Odace.
Un style intemporel
Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.
Une infinité de possibilités
Odace offre un large choix d'interrupteurs répondant aux besoins de votre interieur pour commander votre éclairage, volet roulant et VMC. En couleur ou en blanc, les différentes collections de plaque de finitions vous permettent de créer les combinaisons de votre choix.
Installation facile
Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.
Une solution pour chacune de vos pièces
La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.
Interrupteur simple
Interrupteur sans fil sans pile
Interrupteur va-et-vient double
Bouton poussoir lumineux
Interrupteur pour volet roulant
Interrupteur pour VMC
Interrupteur antibactérien
Vos interrupteurs s'adaptent à votre intérieur
Le point fort de la gamme Odace est qu’elle est très facilement adaptable. Changez tout simplement la plaque de finition ou le mécanisme : tout est compatible et combinable.
Un design affirmé
Kvadrat
Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.
Cobalt
Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique en matière d'appareillage électrique.
Antibactérien
La solution parfaite pour un intérieur plus sain.
Odace recyclé
Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone
Une installation réussie du premier coup, à tous les coups
La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.
FAQs
Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?
Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?
Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).
Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire. La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise
Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques
Comment fonctionne un détecteur de mouvement 2 fils ?
Un détecteur de mouvement dit «2 fils » est intéressant en rénovation car il permet de remplacer un interrupteur ou un bouton poussoir qui n’ont que 2 fils de raccordement. Les 2 fils sont : la phase et le retour de lampe. C’est le seul avantage par rapport à un détecteur dit «3 fils » qui nécessite d’être raccordé au neutre. Inconvénients : le détecteur « 2 fils » n’est pas compatible avec certaines charges. Les détecteurs 2 fils sont par exemple : - Ovalis ref : S265524 - Odace ref : S520524 - Unica ref : MGU3.524.30 - Altira ref : ALB44112 L’alimentation d’un tel détecteur s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée. C’est pour cela que la charge raccordée doit avoir les caractéristiques spécifiques suivantes : - charge résistive (exemple : lampe halogène). Donc le détecteur n’est pas compatible avec : les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur. - puissance minimum : 40W par détecteur. Dans le cas où plusieurs détecteurs sont installés en parallèle, la puissance minimum de la charge doit être : 50W pour 2 détecteurs, 80W pour 3 détecteurs, 100W pour 4 détecteurs - puissance maximum : 350W quel que soit le nombre de détecteur Remarque : il est possible de mixer le type de charges. Ainsi il donc est possible de raccorder des lampes à Led ou un contacteur, à condition que ces derniers soient raccordés en parallèle sur des charges compatibles vues ci-dessus.
Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?
Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.
Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage. Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V. Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut s'insérer dans la prise à détrompage.
Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.
Comment programmer ou reprogrammer une commande centralisée Odace, S520564 ou S520563 ?
Exemple : programmer le bouton S1 pour monter tous les volets et le bouton S2 pour descendre tous les volets. 1- Appuyer sur le bouton « montée » de chaque commande individuelle de chaque volet. 2- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge. 3- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints. 4- Appuyer sur le bouton S1 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (descente / montée). S1 est programmé. 5- Appuyer sur le bouton « descente » de chaque commande individuelle de chaque volet. 6- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge. 7- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints. 8- Appuyer sur le bouton S2 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (montée / descente) S2 est programmé. C’est fini.
Conseil : Informer tous les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire : un appui de 1 ou 2 secondes maximum
Comment est assuré le verrouillage électrique et mécanique des commandes de volets roulants?
Pour les équipements à double inverseur à position fixe, les verrouillages sont :
mécanique via une languette présente sur les boutons de commande évitant un appui simultané sur montée et descente.
et électrique par la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double inverseur à position momentanée (poussoir), le verrouillage est:
électrique par mise la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double poussoir marqué "STOP":
aucun verrouillage n'est présent (possibilité d'appuyer sur les 2 boutons simultanément afin de donner un ordre d'arrêt au volet).
Odace est une gamme conçue pour satisfaire les goûts et styles de tout le monde. D'un style naturel, au moderne, au plus colorés, avec un large choix de matériaux pour jouer avec les textures et harmoniser votre décoration. Vous pouvez créer votre appareillage unique et propre à vous avec un large choix de plaques de finition.
Quelles sont les options en nombre de postes pour les plaques de finition Odace?
Les plaques de finition Odace sont disponibles de 1 poste à 4 postes pour une utilisation horizontale ou verticale.
Les produits Odace sont-ils livrés avec un couvercle de protection?
Oui, le couvercle de protection de chantier est inclus dans les produits Odace afin de les protéger lors de vos travaux de peinture.
Les produits Odace sont ils livrés avec des griffes de fixation?
Les références S5x5xxx sont livrées avec des griffes d'installation montées, ce qui constitue un gain de temps en rénovation. Consultez ce tutoriel qui explique étape par étage comment installer une prise Odace avec griffes. https://www.youtube.com/watch?v=8_xG8EBy33A&feature=emb_title
Où puis-je trouver les informations techniques et manuels/tutoriels vidéos d'installation concernant les appareillages Odace?
Les informations techniques et manuels d'utilisation concernant vos produits Odace, mais aussi des vidéos tutoriels d'installation sont disponibles directement sur les pages produits de cette boutique en ligne Schneider Electric.
Comment installer un appareillage à griffes du type Ovalis ?
Les appareillages à griffes sont équipés de dispositifs de blocage pour empêcher les griffes et les vis de se désolidariser de l’appareillage pendant le transport.
Bouton Poussoir neuf, juste déballé
Position initiale des griffes
Avant de positionner l’appareillage dans la boite d’encastrement, il faut impérativement déverrouiller ces dispositifs de blocage pour libérer les griffes.
Déverrouillage des dispositifs de blocage
Position des griffes après leur déverrouillage
Zoom sur une griffe après déverrouillage
Ensuite, utiliser un tournevis Pozidriv PZ1 pour visser les vis et fixer l’appareillage dans la boite.
Quel est la fonction de la borne X du variateur Odace S520512 ?
La borne X possède aucune fonction, elle ne doit pas être raccordée, quel que soit le schéma de raccordement.
Quel est le rôle des prises Multi-services ?
La prise Multi-services est standard de prises reconnu par l'AFORM (Association Française des Opérateurs Réseaux Multi-services) pour :
la radio,
la TV numérique,
l'internet, et le téléphone.
Cette prise est utilisée sur les réseaux câblés, qui distribuent les 4 services sur lemême câble. Deux types de prises :
PR1F: prise simple type F câble coaxial à visser,
PR2F: prise double type F câble coaxial à visser.
La gamme Odace propose des prises doubles (2 sorties).
Comment utiliser du fil souple pour raccorder l’appareillage équipé de bornes à connexion rapide ?
La plupart des appareillages Odace, Ovalis, Unica, Altira, Asphora, sont équipés de bornes à connexion rapide. Elles facilitent le câblage et assure une meilleure fiabilité du contact électrique.
Ces bornes acceptent les fils souples à conditions d'utiliser des embouts, disponibles dans le commerce, pour protéger et rigidifier le fil.
Comment transformer l’interrupteur VMC en bouton poussoir ? (références S520233, S530233 et S540233)
Certaines VMC ont une minuterie pour la vitesse forte. L’activation de cette minuterie nécessite une impulsion en 230VCA. Il faut donc une commande VMC de type bouton poussoir. La modification est expliquée ci-dessous :
Ce produit est compatible avec les ressorts référence S520299.
Nota : type de finition
- S520233 : blanc
- S530233 : aluminium
- S540233 : anthracite
Quelle action réalisée pour supprimer le grésillement des interrupteurs ?
De nombreuses expertises ont presque toutes démontré une pollution des contacts internes des interrupteurs. Cette pollution est composée de poussière, mais surtout de silicone.
Le silicone provient des gaines volontairement lubrifiées pour aider le tirage des fils. Les constructeurs de gaine utilisent presque tous le silicone à plus ou moins forte dose qui suinte et long des fils par capillarité jusqu'aux pastilles de contact.
Il faut changer l'interrupteur ou nettoyer ses contacts, puis former une chicane avec les fils à l'arrière de l'appareil, en forme de goutte d'eau, afin de limiter l'écoulement du silicone par capillarité. Il est conseillé également de boucher avec une pate ou de joint, les arrivées des gaines dans les boites d'interrupteurs. En effet le silicone peut être également transporté par les courants d'air dans les gaines.
Important : ne pas confondre le grésillement décrit ci dessus, avec un bruit d'arc électrique important entendu lors de la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur. Ce bruit est la conséquence d'une charge trop importante, ou de charges non compatibles, par exemple des Led ou des tubes fluos trop puissants.
Est-ce que les commandes centralisées Odace S520564 et S520563 peuvent se déprogrammer intempestivement ?
Les commandes centralisée S520564 et S520563, ne peuvent pas se déprogrammer intempestivement. En revanche il est fréquent qu'une erreur de manipulation provoque la déprogrammation, en effet il suffit de tenir appuyer pendant 5 secondes sur l'un des boutons S1 ou S2 pour changer le fonctionnement. Comme il n’existe aucun moyen de verrouiller le mode programmation, il est conseillé d'informer les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire un appui de 1 ou 2 secondes maximum.