Interrupteurs va et vient
Modernisez votre domicile ou votre bureau grâce aux interrupteurs va-et-vient innovants de Schneider Electric, également désignés comme interrupteurs à bouton-poussoir ou interrupteurs à bascule. Ces interrupteurs de dernière génération sont conçus pour revenir à leur position initiale après avoir été actionnés, offrant ainsi une fonctionnalité marche/arrêt très fluide qui s’adapte sans difficulté à votre quotidien. Que vous cherchiez à moderniser votre espace de vie ou à améliorer le caractère fonctionnel d’une installation commerciale, notre gamme d’interrupteurs va-et-vient vous propose une solution qui allie confort et conception moderne.
Les interrupteurs va-et-vient de Schneider Electric sont conçus pour convenir à tous les styles de décoration intérieure. Ils sont disponibles dans plusieurs gammes élégantes, notamment Ovalis, Odace, Mureva Styl et Odace Styl. Chaque interrupteur peut être personnalisé à l'aide d'une plaque décorative de finition, avec plusieurs couleurs disponibles, ce qui permet de créer une harmonie parfaite avec votre espace. Nos interrupteurs à bouton-poussoir peuvent être équipés d’une lumière LED (vendue séparément) pour éclairer votre chemin la nuit. Parce que votre santé et votre sécurité sont des priorités, nos interrupteurs sont fabriqués à partir d’un matériau antibactérien, doté d’un principe actif à base d’ions d’argent qui limite la prolifération des bactéries. Cette association de technologie innovante, de polyvalence du modèle et de matériaux respectueux pour la santé fait des interrupteurs à bouton-poussoir va-et-vient de Schneider Electric un choix judicieux pour les maisons et les bureaux modernes.