Conector de bloque de terminales, MasterPact NW, chasis, recambio, seccionable, bloque de terminales auxiliar de seis hilos
- El conector del bloque de terminales es un recambio aprobado para OEM
- Diseñado para MasterPact NW y Masterpact NT
- Cumple con la garantía del producto
- Cableado de contactos de señalización para interruptor automático seccionable de CC
- Terminales auxiliares de 6 hilos sólo para el chasis
- Pieza de recambio postventa para 47850
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Gama de producto |
Masterpact NW |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Kit de bloque de terminales |
Función |
Wiring ((*)) |
Tipo de oferta |
Pieza de recambio |
Compatibilidad de gama |
Masterpact NT |
Ubicación de montaje |
Chassis |
número total de hilos |
6 |
Circuit breaker mounting mode |
Extraíble |
Tipo de unidad de paquete 1 |
PCE |
Número de unidades en el paquete 1 |
1 |