Kit de bloqueo, MasterPact NW, marco, recambio, bloqueo de interruptor automático, soporte de candado
- El kit de bloqueo es un recambio aprobado para OEM
- Diseñado para MasterPact NW
- Cumple con la garantía del producto
- Enclavamiento mecánico para inversor de redes mediante candados
- Bloqueo en posición OFF mediante candados
- Pieza de recambio postventa para 48539
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Nombre abreviado del equipo |
dispositivo de cierre con candado |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Locking kit ((*)) |
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de cerradura |
Tipo de oferta |
Pieza de recambio |
Compatibilidad de gama |
Masterpact NW |
Ubicación de montaje |
Frame |
Composición del kit |
Adaptation kit |
destino de cerradura |
Interruptor de circuito |
posición de bloqueo de la llave |
Apagado |
Descripción de las opciones de bloqueo |
1 padlock |