Kit de puerta, MasterPact NW, marco, recambio, fijo
- El kit de puerta es un recambio aprobado para OEM
- Diseñado para MasterPact NW
- Cumple con la garantía del producto
- Escudete para sellar el espacio entre el interruptor automático fijo y el orificio de la puerta del compartimento
- Pieza de recambio postventa para 48601
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Tipo de producto o componente |
Pestillo de la puerta |
---|---|
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorios de instalación |
Tipo de oferta |
Pieza de recambio |
Compatibilidad de gama |
Masterpact NW |
Ubicación de montaje |
Frame |
Accesorio/tipo de componente |
Accesorio de puerta |
Tipo de montaje |
Fijo |
Tipo de unidad de paquete 1 |
PCE |
Número de unidades en el paquete 1 |
1 |
Paquete 1 Altura |
0,4 cm |