Kit de puerta, MasterPact NW, marco, recambio, kit de fijación de contacto de puesta a tierra
- El kit de puerta es un recambio aprobado para OEM
- Cumple con la garantía del producto
- Pieza de recambio postventa para 48556
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Tipo de producto o componente |
Pestillo de la puerta |
---|---|
Gama de producto |
Masterpact NW |
Compatibilidad de gama |
Masterpact NW |
Ubicación de montaje |
Frame |
Accesorio/tipo de componente |
Kit de toma a tierra |
Tipo de oferta |
Pieza de recambio |
Tipo de unidad de paquete 1 |
PCE |
Número de unidades en el paquete 1 |
1 |
Paquete 1 Altura |
2 cm |
Paquete 1 Ancho |
9 cm |