Opción de enclavamiento del chasis, MasterPact NW, chasis, recambio, seccionable, sin cerradura, cerradura PROFALUX y RONIS
- La opción de enclavamiento del chasis es un recambio aprobado para OEM
- Diseñado para MasterPact NW
- Cumple con la garantía del producto
- Enclavamiento en posición "desenchufado" del chasis
- Kit Profalux/Ronis de adaptación (sin cerradura)
- Pieza de recambio postventa para 48564
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Tipo de producto o componente |
Candado del chasis |
---|---|
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de cerradura |
Tipo de oferta |
Pieza de recambio |
Tipo de montaje |
Extraíble |
Compatibilidad de gama |
Masterpact NW |
Ubicación de montaje |
Chassis |
destino de cerradura |
Chasis |
Tipo de cerradura |
Profalux Ronis |
posición de bloqueo de la llave |
Desconectado Prueba Conectado |
Descripción de las opciones de bloqueo |
Sin cerraduras |