Wiser - Smarta hem-systemet

En mångsidig och framtidssäker smart hem-lösning som ständigt utvecklas med nya och spännande funktioner.

Energibesparing

Wiser hjälper dig att ta kontroll över ditt hems energiförbrukning. Du kan identifiera dina energitjuvar och vidta åtgärder för att minska din elförbrukning och undvikahöga effektavgifter.

Läs mer

 
 

 

 

Säkerhet

Wiser ger ökad säkerhet i hemmet så att du kan vara lugnare. Oavsett om du är hemma eller ute på språng kommer Wisers detektorer och sensorer notifiera dig om någonting ovanligt händer i ditt hem.

Läs mer

 
 

 

 

Ljusstyrning

Styr din belysning på plats eller på distans. Wiser låter dig skapa scenarier och automationer så att du enkelt kan styra allt med per automatik eller med ett tryck. Tänd belysningen utefter dina behov.

Läs mer

Energibesparing

Wiser hjälper dig att ta kontroll över ditt hems energiförbrukning. Du kan identifiera dina energitjuvar och vidta åtgärder för att minska din elförbrukning och undvikahöga effektavgifter.

Läs mer

 
 

 

 

Säkerhet

Wiser ger ökad säkerhet i hemmet så att du kan vara lugnare. Oavsett om du är hemma eller ute på språng kommer Wisers detektorer och sensorer notifiera dig om någonting ovanligt händer i ditt hem.

Läs mer

 
 

 

 

Ljusstyrning

Styr din belysning på plats eller på distans. Wiser låter dig skapa scenarier och automationer så att du enkelt kan styra allt med per automatik eller med ett tryck. Tänd belysningen utefter dina behov.

Läs mer

Så fungerar Wiser

 

Wiser - intuitivt smarta hemsystem som du anpassar efter dina behov. För att få mest av det behöver du Wiser gateway, Wiser uppkopplade produkter och Wiser by SE app. Läs vidare för att se hur enkelt det är att få det att fungera.

1. Wiser gateway

När Wiser gateway är installerad är det som att öppna dörren till en värld av möjligheter. Den säkerställer kommunikationen mellan flera enheter och Wiser by SE-appen, vilket ger dig fullständig kontroll över ditt smarta hem, även när du är på distans.

2. Wiser uppkopplade produkter

Våra uppkopplade produkter som smarta strömbrytare, uttag, brandvarnare, sensorer och kameror kopplas till Wiser gateway. Du bestämmer vilka produkter du vill börja med och hur du vill utöka ditt smarta hem system.

 
 

 

 

3. Wiser by SE app

Med appen Wiser by SE kan du fjärrstyra hela ditt hem, schemalägga scenarier och ändra inställningarna i ditt smarta hem. Upptäck bekvämligheten med att ha hela ditt hem i din handflata, vart du än befinner dig.

 
 

 

 

Lätt att använda

Wiser smarta hem-system är utformat för att vara så lätt att använda som möjligt. Med intuitiva gränssnitt och en användarvänlig app är det enkelt och smidigt att styra ditt smarta hem. Oavsett om det är att justera belysningen, kontrollera temperaturen eller hantera andra enheter, så är det bara ett par tryck på skärmen bort. Du kan även manuellt styra produkterna efter behov.

Kolla här vår Wiser erbjudande

Energieffektiv

Med Wiser gör du ditt hems elförbrukning smartare. Övervaka hur mycket el dina hushållsapparater förbrukar och bli av med energitjuvar. Aktivera "Semesterläge" innan du åker på semester så att elen inte går till spillo och du inte betalar för någonting. Du har även möjlighet att styra dina elapparater efter timpriset och med automatiserad effektvakter undviker du höga effektavgifter!

Läs mer om hur du kan energieffektivisera ditt hem

Bekvämt

Njut av en bekväm och enkel vardag i ditt hem. Skapa perfekta scenarier och automationer i ditt hem för alla situationer med bara ett tryck. Ställ in belysningskontrollen efter tid på dagen eller dagsljus. Hemstyrning hanteras också av röstkommandon eller ett tryck på valda knappar.

Läs mer om hur du kan förenkla vardagen med Wiser

Lär dig mer om Wiser & dess funktioner

Köp här

Appen Wiser by SE

Enkelt styra hemmet direkt i din mobil

Med appen kan du få full översikt över t.ex belysningen, energiförbrukningen, värmestyrning, persienner/jalusier, brandvarnare, IP-kameror både för inomhus- och utomhusbruk, smarta uttag, med mera, allt beroende på vad du har installerat.