SKU
CCT599001
Sensor de humo Wiser
60,56 €
- El dispositivo está certificado para el uso del protocolo Zigbee 3.0 como forma de conectividad en la red domótica.
- La tensión nominal de funcionamiento de este dispositivo es de 3V.
- La alarma contra incendios inteligente de Wiser detecta humo y un aumento repentino de la temperatura y alerta con una señal audible y envía una notificación a un teléfono móvil.
- El uso completo del sistema Wiser de Schneider Electric requiere una unidad central (CCT501901)
- Recibe una alerta en tu smartphone estés donde estés
- Activa otros dispositivos (sirena, vibración, luces intermitentes) para indicar una alarma
- Se puede apagar temporalmente para cocinar, etc.
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama de producto |
WiserExtend |
---|---|
Gama |
Wiser |
Marca del producto |
Schneider Electric |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 1 |
Tipo de producto o componente |
Detector de humo |
Función |
Early detection of smouldering fires and open fires ((*)) |
Nombre de la App móvil |
Wiser by SE |
tipo de sensores electrónico |
Sensores fotoelétrico |
tipo de paquete |
Caja |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |