Cable de transferencia, AS-interfaz, monitor de seguridad en el trabajo
- Para AS-Interface
- Transferencia entre dos monitores de seguridad
- Fácil de descargar
- No es necesario reconfigurar su nuevo monitor
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorios de conexión |
---|---|
Accesorio/tipo de componente |
Cable |
Accesorio/designación de parte separada |
Cable transferencia |
Accesorio/destino de parte separada |
AS-Interface safety atwork monitors |
Compatibilidad de gama |
AS-Interface en máquinas y instalaciones |
función de cable |
Transferencia entre 2 monitores |
Peso del producto |
0,5 kg |
Tipo de unidad de paquete 1 |
PCE |
Número de unidades en el paquete 1 |
1 |
Paquete 1 Altura |
10,0 cm |